earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2023
21/05/2024

Éditeur de calendrier – Vue de base

Utilisez la vue Basique pour créer les événements hebdomadaires et exceptionnels pour un programme horaire.

 
action_zoom_plus_stroke Éditeur de calendrier de base
Figure : Éditeur de calendrier de base

Table : Éditeur de calendrier de base

Numéro

Description

 
action_zoom_plus_stroke

Vue Calendrier

Affiche le calendrier avec les événements exceptionnels en bleu. Pour plus d'informations, voir Vue de base de l'éditeur Planning .

 
action_zoom_plus_stroke

Barre d'outils Vue de base

Affiche la barre d'outils pour gérer les planifications. Pour plus d'informations, voir Barre d'outils de l'Éditeur de calendrier de base .

 
action_zoom_plus_stroke

Grille d'événements

Affiche les événements hebdomadaires et exceptionnels en vue graphique .

Un message d'erreur Impossible d'afficher les événements s'affiche lorsqu'il y a un événement horaire (hebdomadaire ou exception) de moins de 5 minutes de long au cours d'une journée particulière. Pour consulter ou modifier cet événement horaire, utilisez la vue Texte dans l'onglet Avancé.

  • Vue de base de l'éditeur Planning
  • Barre d'outils de l'Éditeur de calendrier de base