The Basic view of the Schedule Editor serves as a workspace to plan and design a schedule. You use this editor to create, manage, and display weekly scheduled events and exception events.
Vous pouvez aussi afficher le fuseau horaire client et le fuseau horaire serveur dans la vue Basique. Cette fonction est commode si votre serveur EcoStruxure BMS utilise un fuseau horaire différent du fuseau horaire dans lequel vous configurez l'horaire.
La figure suivante affiche les horaires d'éclairage du bâtiment. Les événements hebdomadaires sont en vert et l'événement spécial est en bleu. Les valeurs des événements sont également affichées. Le lundi 12 novembre est un événement spécial qui ne suit pas les mêmes événements planifiés que le reste de la semaine. Les lumières sont éteintes toute la journée. Pendant le reste de la semaine, l'éclairage s'allume à 7 heures et s'éteint à 18 heures.