earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.9
23/07/2018

Cuadro de diálogo Programar propiedades de evento – Vista Excepción calculada

Utilice la vista Excepción calculada en el cuadro de diálogo Programar propiedades de evento para programar excepciones recurrentes.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Excepción calculada
Figura: Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Excepción calculada

Tabla: Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Excepción calculada

Componente

Descripción

Tipo de evento

Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones.

Tipo de excepción

Seleccione Calculada para aplicar un tipo de excepción a la programación.

 
action_zoom_plus_stroke

Haga clic para añadir la línea al cuadro Horas y valores .

 
action_zoom_plus_stroke

Haga clic para eliminar una entrada del cuadro Horas y valores .

Todo el día

Seleccione para crear un evento para todo el día.

Nombre

Introduzca un nombre para el evento.

Prioridad

Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad).

Año

Muestra Cualquier año que es el valor por defecto para la vista de excepción calculada.

Mes

Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes .

Semana del mes

Seleccione una semana del mes para el evento de excepción o Primera semana , Segunda semana , Tercera semana , Cuarta semana , Semana pasada , Cualquier semana .

  • Primera semana – desde el primer día del mes hasta el séptimo día del mes. La segunda semana se considerará que son los días 8 a 14 del mes, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que no se corresponde necesariamente con la primera fila del calendario dado que puede incluir fechas de la primera y segunda filas del calendario.

  • Quinta semana – del día 29 al 31 del mes, si existen. Siempre es una semana de menos de siete días y, salvo que sea año bisiesto, no hay quinta semana en febrero.

  • Última semana – los últimos siete días del mes. Difiere de la Quinta seman a .

Semana del mes

Seleccione una semana del mes para el evento de excepción o Primera semana , Segunda semana , Tercera semana , Cuarta semana , Semana pasada , Cualquier semana .

  • Primera semana – desde el primer día del mes hasta el séptimo día del mes. Tenga en cuenta que no se corresponde necesariamente con la primera fila del calendario dado que puede incluir fechas de la primera y segunda filas del calendario.

  • Quinta semana – del día 29 al 31 del mes, si existen. Siempre es una semana de menos de siete días y, salvo que sea año bisiesto, no hay quinta semana en febrero.

  • Última semana – los últimos siete días del mes. Difiere de la Quinta seman a .

Día de la semana

Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada.

  • Eventos de excepción en WorkStation