Usa la Vista settimanale nella finestra di dialogo Proprietà Evento programma orario nell'editor del programma orario di base per creare un nuovo evento settimanale per un programma orario esistente.
Componente |
Descrizione |
Tipo di evento |
Fai clic su Settimanale per selezionare un tipo di evento settimanale. |
Giorni della settimana |
Seleziona i giorni della settimana che si applicano a questo programma orario. |
![]() |
Click to add a line to the Times and values box. |
![]() |
Click to delete an entry from the Times and values box. |
Tutto il giorno |
Select to create an all day event. |