A schedule has two types of events: weekly events and exception events. Weekly events occur every week at specified times. Exception events occur when the schedule deviates from the weekly schedule, such as during holidays. Exception events override the weekly events when there is an overlap.
Per ciascun programma orario ad eccezione dei programmi orario Xenta, puoi impostare un valore predefinito. I valori predefiniti entrano in vigore dopo che gli eventi di eccezione e gli eventi settimanali sono stati completati o rinunciano al controllo. Per esempio, l'evento settimanale per una ventola finisce alle 17:00. La ventola ha funzionato secondo un valore di 3 (alto) per tutto l'evento. Non vi sono eventi programmati dopo l'evento settimanale. Dal momento che hai assegnato 0 come valore predefinito, la ventola si regola sul valore predefinito, spegnendosi (off). Il valore rimane a 0 fino all'evento programmato successivo.
Gli eventi si verificano nel seguente ordine di precedenza:
Eventi di eccezione
Eventi settimanali
Valore predefinito
I programmi orario Xenta non presentano valori predefiniti.
Esempio:
L'evento settimanale per una ventola è impostato su "08:00 - 17:00". Un evento di eccezione è impostato su "17:00 - 20:00" in relazione a una data specifica. L'evento di eccezione sovrascrive l'evento settimanale così che la ventola funziona solo dalle 17:00 alle 20:00 nella data specifica.
Gli eventi dei programmi orario Xenta si verificano nel seguente ordine di precedenza:
Eventi di eccezione
Eventi settimanali
A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.
Per maggior informazioni, consulta Eventi settimanali in WorkStation .
A weekly event occurs every week for an extended period of time on a regular basis. You can schedule more than one weekly event for each day of the week.
Per maggior informazioni, consulta Eventi settimanali in WebStation .
An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.
Per maggior informazioni, consulta Eventi di eccezione in WorkStation .
An exception event occurs instead of the scheduled weekly events for a single date, date range, calculated date, or calendar reference.
Per maggior informazioni, consulta Eventi di eccezione in WebStation .
Priority is a number that corresponds to a preassigned level of importance. When used in schedules, priority numbers range from one to sixteen. One is the most important or highest priority and sixteen is the lowest priority.
Per maggior informazioni, consulta Priorities .
When you create a schedule, the time zone of the EcoStruxure BMS server that contains the schedule determines the execution of the events. If the schedule is copied to an EcoStruxure BMS server in a different time zone, the specified dates and times relate to the new time zone.
Per maggior informazioni, consulta Time Zones .