Productos WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/07/2018

Cómo editar o eliminar un evento de excepción en un programa Xenta en WebStation

Hay que editar un evento semanal para cambiar el intervalo horario, la hora de inicio y de fin o los días de la semana del evento semanal.

Mostrar más
action_close

Las programaciones de horario y de horario central de Xenta se pueden editar en WebStation Puede añadir, editar y borrar eventos semanales y de excepción. Las programaciones de horario y de horario central de Xenta se deben crear con WorkStation.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las programaciones .

Los programas Central de Xenta se utilizan para agrupar los programas del dispositivo Xenta 280/300/401 LonWorks creados en el bloque TSCH ein Menta Editor. Al usar un programa Central puede cambiar los ajustes en grupos enteros de Xenta desde un lugar centralizado.

Para obtener más información, consulte Xenta Central Schedules .

Aviso

No puede añadir, editar o eliminar eventos de programas en un programa de Xenta cuando se ha asignado un programa central de Xenta a ellos.

El número de eventos que puede tener un programa central de Xenta lo determina la aplicación Menta.

Para editar o eliminar un evento de excepción en un programa Xenta en WebStation
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación con el evento semanal que desee editar.

  2. En la columna Tipo de intervalo , Editar intervalo o Todo el día .

  3. Si selecciona Intervalo , edite la hora de inicio y la de fin.

  4. Edite los días de la semana en que el evento semanal estará en servicio.

  5. Haga clic en Guardar .

Para eliminar un evento semanal, haga clic en la basura.

  • Programas Xenta en WebStation
  • Cómo añadir un evento semanal al programa Xenta en WebStation