earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/07/2018

Éditer ou supprimer un Événement hebdomadaire d'un Programme Xenta dans WebStation

Vous éditez un événement hebdomadaire pour modifier la plage horaire, l'heure de début et de fin ou les jours de la semaine de l'événement hebdomadaire.

Afficher plus
action_close

Les horaires Xenta et Xenta Central peuvent être modifiés dans WebStation Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des événements hebdomadaires et exceptionnels. Les horaires Xenta et Xenta Central doivent être créés avec WorkStation

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les programmes horaires .

Les programmes Xenta Central sont utilisés pour regrouper les programmes de dispositif Xenta 280/300/401 LonWorks créés dans le bloc TSCH dans Menta Editor. Lorsque vous utilisez un programme Central, vous pouvez modifier les paramètres sur tous les groupes de programme Xenta à partir d'un lieu central.

Pour plus d'informations, voir Xenta Central Schedules .

Déclaration

Vous ne pouvez pas ajouter, éditer ou supprimer d'événements de programme dans un Programme Xenta lorsqu'un programme Xenta Central a été assigné à celui-ci.

Le nombre d'événements qu'un programme Xenta Central peut avoir est déterminé par l'application Menta.

Pour éditer ou supprimer un événement hebdomadaire d'un horaire Xenta dans WebStation
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez l'horaire contenant l'événement hebdomadaire que vous voulez éditer.

  2. Dans la colonne Type d'intervalle , modifiez Intervalle ou Activé toute la journée .

  3. Si vous sélectionnez Intervalle , modifiez l'heure de début et l'heure de fin.

  4. Modifiez les jours de la semaine pendant lesquels l'événement hebdomadaire doit être en service.

  5. Cliquez sur Enregistrer .

Pour supprimer un événement hebdomadaire, cliquez sur la corbeille.

  • Planifications Xenta dans WebStation
  • Ajouter un Événement hebdomadaire à un Programme Xenta dans WebStation