earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/07/2018

Ajouter un Événement hebdomadaire à un Programme Xenta dans WebStation

Vous pouvez ajouter des événements hebdomadaires à une planification Xenta pour déterminer la date à laquelle l’événement doit se produire régulièrement. Les événements hebdomadaires interviennent régulièrement sauf s'ils sont outrepassés par un événement spécial.

Afficher plus
action_close

Les horaires Xenta et Xenta Central peuvent être modifiés dans WebStation Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des événements hebdomadaires et exceptionnels. Les horaires Xenta et Xenta Central doivent être créés avec WorkStation

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les programmes horaires .

Les programmes Xenta Central sont utilisés pour regrouper les programmes de dispositif Xenta 280/300/401 LonWorks créés dans le bloc TSCH dans Menta Editor. Lorsque vous utilisez un programme Central, vous pouvez modifier les paramètres sur tous les groupes de programme Xenta à partir d'un lieu central.

Pour plus d'informations, voir Xenta Central Schedules .

Déclaration

Vous ne pouvez pas ajouter, éditer ou supprimer d'événements de programme dans un Programme Xenta lorsqu'un programme Xenta Central a été assigné à celui-ci.

Le nombre d'événements qu'un programme Xenta Central peut avoir est déterminé par l'application Menta.

Pour ajouter un événement hebdomadaire à un Programme Xenta dans WebStation
  1. Dans WebStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez l'horaire auquel vous souhaitez ajouter l'événement hebdomadaire de date simple.

  2. Dans l'éditeur Xenta Schedule, cliquez sur Ajouter .

  3. Dans la colonne Type d'intervalle , sélectionnez Intervalle ou Activé toute la journée .

  4. Si vous sélectionnez Intervalle , sélectionnez l'heure de début et l'heure de fin.

  5. Sélectionnez les jours de la semaine pendant lesquels l'événement hebdomadaire doit être en service.

  6. Cliquez sur Enregistrer .

  • Planifications Xenta dans WebStation
  • Xenta Schedule Editor
  • Éditer ou supprimer un Événement hebdomadaire d'un Programme Xenta dans WebStation