earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
05.02.2013

Vertikaler Bildlauf Trenddiagramm

Sie können in einem Trenddiagramm hoch und runter scrollen, um das Lesen einer Serie zu vereinfachen.

Mehr zeigen
action_close

Trenddiagramme stellen Trendlogs grafisch dar. Ein Trenddiagramm kann einen oder mehrere Trendlogs enthalten, die in dem Trenddiagramm als Linien oder Balken dargestellt werden.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​Ein Trenddiagramm zeigt die Datensätze eines Trendlogs oder eines erweiterten Trendlogs als Serie an.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Vertikaler Bildlauf Trenddiagramm
  1. Wählen Sie in WorkStation im Systembaumfenster den Trend.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf das Feld Vertikaler Bildlauf Trenddiagramm

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Ziehen Sie das Trenddiagramm nach oben oder unten.

  • Wie Trends funktionieren
  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Trend Chart Toolbar
  • Trend Chart Event Icons
  • Trenddiagramm öffnen
  • Trendlog-Liste erstellen
  • Eine Trendlog-Liste aktualisieren
  • Auf einen Bereich im Trenddiagramm vergrößern
  • Ein Trenddiagramm vergrößern
  • Ein Trenddiagramm verkleinern
  • Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Die X-Achse in kleinen Schritten scrollen
  • Die X-Achse in großen Schritten scrollen