earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Scorrimento verticale di un grafico del Trend

Puoi scorrere verso l'alto o verso il basso un grafico del Trend per facilitare la lettura di una serie.

Mostra di più
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Per maggior informazioni, consulta Grafici del Trend .

Per scorrere in verticale un grafico del Trend
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico del Trend.

  2. Nella barra degli strumenti Grafico Trend , fai clic sul pulsante Scorri in verticale grafico Trend

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Trascina il grafico del Trend verso l'alto o verso il basso.

  • Come funzionano i Trend Log
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Barra strumenti Grafico di tendenza
  • Icone eventi di un grafico del Trend
  • Apertura di un grafico del Trend
  • Creazione di un elenco di Trend Log
  • Aggiornamento di un elenco di Trend Log
  • Zoom avanti su un'area di un grafico di tendenza
  • Zoom avanti su un grafico del Trend
  • Zoom indietro su un grafico del Trend
  • Salvataggio delle impostazioni di un grafico del Trend
  • Scorrimento a piccoli passi dell'asse X
  • Scorrimento a grandi passi dell'asse X