Productos WorkStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/02/2014

Desplazamiento por el eje X en pequeños incrementos

Puede desplazarse por el eje X de un gráfico de tendencias en pequeños incrementos, iguales a un 10% del eje X mostrado en el gráfico de tendencias.

Mostrar más
action_close

Los gráficos de tendencias son una forma para presentar gráficamente registros de tendencias. Un gráfico de tendencias puede contener uno o varios registros de tendencias, que se representan en un gráfico con líneas o barras.

También puede añadir y eliminar registros de tendencias de un gráfico de tendencias. Así será más fácil comparar los diferentes registros de tendencias, por ejemplo, el consumo energético comparado con la temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias en WorkStation
Figura: Gráfico de tendencias en WorkStation

Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation

El gráfico de tendencias contiene diversas herramientas que permiten moverse fácilmente por el gráfico. Puede desplazarse o usar los ajustes predefinidos para enfocar en el intervalo de tiempo que desee consultar.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation .

Navegación del gráfico de tendencias en WebStation

El gráfico de tendencias contiene diversas herramientas que permiten moverse fácilmente por el gráfico. Puede desplazarse o usar los ajustes predefinidos para enfocar en el intervalo de tiempo que desee consultar.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WebStation .

Series del gráfico de tendencias en WorkStation

Puede mostrar los registros de tendencias como serie de registro de tendencias en un gráfico de tendencias de distintas formas. Por ejemplo, puede cambiar el color y el grosor de la línea del registro de tendencias, o mostrar marcadores que indiquen el momento en el que se tomaron muestras del valor del registro de tendencias.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WorkStation .

Series del gráfico de tendencias en WebStation

Puede mostrar los registros de tendencias como serie de registro de tendencias en un gráfico de tendencias de distintas formas. Por ejemplo, puede cambiar el color y el grosor de la línea del registro de tendencias, o mostrar marcadores que indiquen el momento en el que se tomaron muestras del valor del registro de tendencias.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WebStation .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​Un gráfico de tendencias muestra las entradas de un registro de tendencias o un registro de tendencias ampliado como una serie.

Para obtener más información, consulte Trend Charts .

Para desplazarse por el eje X en pequeños incrementos
  • En el gráfico de tendencias , haga clic en el botón Desplazarse hacia atrás

     
    action_zoom_plus_stroke
    para desplazarse hacia la izquierda en el eje X, y en el botón Desplazarse hacia adelante
     
    action_zoom_plus_stroke
    para desplazarse hacia la derecha en el eje X.

  • Cómo funcionan las tendencias
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Trend Chart Toolbar
  • Cómo abrir un gráfico de tendencias
  • Creación de una lista de registro de tendencias
  • Actualización de una lista de registro de tendencias
  • Ampliación de un área de un gráfico de tendencias
  • Ampliación de un gráfico de tendencias
  • Disminución de un gráfico de tendencias
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias
  • Desplazamiento por el eje X en grandes incrementos