earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaccia dell'utente

Interfaccia dell'utente


Prodotti: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Shortcut Properties – Basic Tab

Use the Basic tab to view shortcut properties or to change the path to the target object in the System Tree pane.

 
action_zoom_plus_stroke Basic tab
Figura: Basic tab

Tabella: Basic Tab

Component

Description

Target

Enter the path of the target EcoStruxure BMS server, folder, or object.

  • General Information Properties – Basic Tab
  • References Tab
  • Shortcut Creation
  • Viewing Shortcut Properties