earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation, Project Configuration Server
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8
01/08/2014
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Visualizzazione dei marcatori in una serie di registri tendenze

Per facilitare la lettura, puoi mostrare le serie di registri tendenze con i marcatori per ciascuna registrazione.

Avviso
  • Questa funzione si applica esclusivamente alle linee e alle linee tratteggiate.

Mostra di più
action_close

I grafici del Trend sono un modo per rappresentare graficamente dei Trend Log. Un grafico del Trend può contenere uno o più Trend Log rappresentati nel grafico del Trend da linee o barre.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici di tendenza in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​Un grafico del Trend mostra le registrazioni di un Trend Log o un Trend Log esteso come serie.

Per maggior informazioni, consulta Trend Charts .

Per visualizzare i marcatori in una serie di registri tendenze
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura del sistema seleziona il grafico di tendenza.

  2. Nella barra strumenti Grafico di tendenza, fai clic sul pulsante Apri impostazioni del grafico di tendenza

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Fai clic sulla scheda Serie .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Nella casella Serie di dati, seleziona la serie che desideri visualizzare con i marcatori.

  5. Seleziona Mostra i marcatori .

  6. Fai clic su Ok .

La serie è presentata con i marcatori.

 
action_zoom_plus_stroke

  • Come funzionano i Trend
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Apertura di un elenco di Trend Log
  • Aggiornamento di un elenco di registri tendenze
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione di simboli evento in un grafico del Trend
  • Nascondere una serie in un grafico del Trend
  • Modifica dell'ordine di visualizzazione di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei valori di un elenco di registri tendenze come decimali
  • Visualizzazione dei valori di un elenco di Trend Log come stringhe di bit
  • Trend Chart Event Icons