earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico del Trend

Per facilitare la lettura del grafico, puoi visualizzare le linee della griglia sull'asse x e sull'asse y.

Mostra di più
action_close

Use the Axes tab to configure the properties of the chart axes.

 
action_zoom_plus_stroke Axes tab
Figura: Axes tab

Tabella: Axes Tab

Component

Description

Time mode

​Select the time mode of the x-axis.

Start time

Enter the absolute start time when Time mode is set to Absolute. This time is the leftmost point of the x-axis.

End time

Enter the absolute end time when Time mode is set to Absolute (start time and end time) . This time is the rightmost point of the x-axis.

Time span

Type the relative time span of the x-axis when Time mode is set to Relative (to current time) . The rightmost point of the x-axis is the current time.

Time zone

Select time zone for the trend chart. The time zone is the displayed time perspective of the trend log.

Show grid lines

Select to show horizontal grid lines.

Auto scale left y-axis

Select to activate auto scale. The scale of the left Y-axis adapts itself to the displayed series.

Left y-axis minimum

Type the minimum value of the left y-axis.

Left y-axis maximum

Type the maximum value of the left y-axis.

Show left grid lines

Select to show grid lines on the left y-axis.

Auto scale right y-axis

Select to activate auto scale. The scale of the right y-axis adapts itself to the displayed series.

Right y-axis minimum

Type the minimum value of the right y-axis.

Right y-axis maximum

Type the maximum value of the right y-axis.

Show right grid lines

Select to show grid lines on the right y-axis.

Per mostrare le linee della griglia di un grafico di tendenza
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend da configurare.

  2. Nella barra degli strumenti Grafico Trend , fai clic sul pulsante Apri impostazioni grafico Trend

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Sotto la casella Fuso orario , Seleziona Mostra linee griglia per mostrare le linee della griglia derivanti dalla scala dell'asse x.

  4. Seleziona Mostra linee griglia sinistra o Mostra linee griglia destra per mostrare le linee guida originarie dalla scala dell'asse y.

  5. Fai clic su OK .

Le linee della griglia appaiono nel grafico del Trend. Ripeti la procedura per nascondere le linee della griglia.

 
action_zoom_plus_stroke

  • Assi del grafico del Trend
  • Grafici del Trend
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Axes Tab
  • Icone eventi di un grafico del Trend