Produits : WebStation
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/07/2018

Éditer ou supprimer un Événement d'exception d'un Programme Xenta dans WebStation

Vous éditez un événement d'exception pour modifier la plage horaire, la date de début et de fin, l'heure de début et de fin ou les jours de la semaine d'un événement d'exception.

Afficher plus
action_close

Les horaires Xenta et Xenta Central peuvent être modifiés dans WebStation Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des événements hebdomadaires et exceptionnels. Les horaires Xenta et Xenta Central doivent être créés avec WorkStation

Pour plus d'informations, voir How Schedules Work in Building Operation .

Les programmes Xenta Central sont utilisés pour regrouper les programmes de dispositif Xenta 280/300/401 LonWorks créés dans le bloc TSCH dans Menta Editor. Lorsque vous utilisez un programme Central, vous pouvez modifier les paramètres sur tous les groupes de programme Xenta à partir d'un lieu central.

Pour plus d'informations, voir Xenta Central Schedules .

Déclaration

Vous ne pouvez pas ajouter, éditer ou supprimer d'événements de programme dans un Programme Xenta lorsqu'un programme Xenta Central a été assigné à celui-ci.

Le nombre d'événements qu'un programme Xenta Central peut avoir est déterminé par l'application Menta.

Pour éditer ou supprimer un événement d'exception dans un programme Xenta dans WebStation
  1. Dans WebStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez l'horaire contenant l'événement d'exception que vous voulez éditer.

  2. Dans la colonne Type d'intervalle , modifiez Intervalle , Activé toute la journée ou Désactivé toute la journée .

  3. Modifiez les dates.

  4. Cliquez sur Enregistrer .

Pour supprimer un événement d'exception, cliquez sur la corbeille.

  • Planifications Xenta dans WebStation
  • Ajouter un Événement d'exception à un Programme Xenta dans WebStation