earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9
20/08/2017

Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Series

Use la pestaña Series de WebStation para cambiar la presentación de una serie en un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Pestaña Series
Figura: Pestaña Series

Tabla: Pestaña Series

Componente

Descripción

Listado del gráfico de tendencias

Muestra la ruta a la serie del gráfico de tendencias.

Presentación de series

Seleccione un tipo de presentación para la serie. La serie puede presentarse con una línea, una línea fina, digital o barras.

Eje asignado

Seleccione Izquierda para conectar la serie al eje izquierdo Y.Seleccione Derecha para conectar la serie al eje Y derecho.

Peso

Introduzca el grosor de la línea. El valor no tiene correlación con ninguna unidad de medida.

Mostrar marcadores

Seleccione Verdadero para mostrar un marcador para cada registro. El marcador solo puede mostrarse para líneas y líneas finas, no para digital ni barras.

Mostrar eventos

Seleccione Verdadero para mostrar eventos.

Color

Seleccione un color par la serie.

  • Series del gráfico de tendencias en WebStation
  • Menú Series del gráfico de tendencias
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Cálculo