earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje

Use la pestaña Eje de WebStation para cambiar la configuración del eje X, eje Y y la línea de cuadrícula de un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Pestaña Eje
Figura: Pestaña Eje

Tabla: Pestaña Eje

Componente

Descripción

Modo de tiempo

Seleccione el modo de tiempo del eje X.

Hora de inicio

Introduzca la hora de inicio absoluta en la que el Modo de tiempo se configura como Absoluto . Esta hora es el punto más a la izquierda del eje X. Para obtener más información, consulte Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto .

Intervalo de tiempo

Introduzca el intervalo de tiempo relativo del eje X en el que el Modo de tiempo se configura como Relativo . El punto más a la derecha del eje x es la hora actual. Para obtener más información, consulte Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo .

Mostrar líneas de cuadrícula

Seleccionar Verdadero para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje X. Para obtener más información, consulte Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias .

Auto-escala eje izquierdo

Seleccionar Verdadero para activar la escala automática. La escala del eje izquierdo se adapta automáticamente a las series visualizadas. Para obtener más información, consulte Configuración automática de la escala del eje Y .

Quite la marca para desactivar la auto-escala. Cambie manualmente el tamaño del eje izquierdo introduciendo los valores en los cuadros  Mínimo y Máximo .

Mínimo

Introduzca el valor mínimo del eje izquierdo. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

Máximo

Introduzca el valor máximo del eje izquierdo. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

Mostrar líneas de cuadrícula

Seleccionar Verdadero para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje izquierdo. Para obtener más información, consulte Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias .

Auto-escala eje derecho

Seleccionar Verdadero para activar la escala automática. La escala del eje derecho se adapta automáticamente a las series visualizadas. Para obtener más información, consulte Configuración automática de la escala del eje Y .

Quite la marca para desactivar la auto-escala. Cambie manualmente el tamaño del eje izquierdo introduciendo los valores en los cuadros  Mínimo y Máximo .

Mínimo

Introduzca el valor mínimo del eje derecho. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

Máximo

Introduzca el valor máximo del eje derecho. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

Mostrar líneas de cuadrícula

Seleccionar Verdadero para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje derecho. Para obtener más información, consulte Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias .

  • Ejes del gráfico de tendencias en WebStation
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
  • Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  • Configuración automática de la escala del eje Y
  • Configuración manual de la escala del eje Y
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Cálculo
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Series