Usa la scheda Calcolo per allegare un metodo di calcolo a una serie.
Componente |
Descrizione |
Nome |
Visualizza tutte e serie nel grafico di tendenza. Seleziona una serie per mostrare le sue proprietà di presentazione. |
Metodo di calcolo |
Seleziona il metodo di calcolo per calcolare i valori registrati prima della visualizzazione della serie nel grafico di tendenza. |
Delta sul periodo |
Seleziona per applicare un periodo al metodo di calcolo del delta. |
Periodo |
Seleziona un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo. |
Periodo personalizzato |
Una volta selezionata l'opzione Periodo personalizzato inserisci un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo. |
Allineamento del periodo personalizzato |
Una volta selezionata l'opzione Periodo personalizzato inserisci l'orario in cui vuoi che il periodo personalizzato abbia inizio. |