Ein Trendlog ist eine Ansammlung von Zeitstempelwerten. In WebStation können Sie einen Trendlog von einem Wert erstellen.
Der Intervall-Trendlog sammelt Daten in einem bestimmten Zeitintervall. Jeder aufgezeichnete Wert wird im Trendlog als Datensatz gespeichert. Diese Art Trendlog ist dann hilfreich, wenn das Aufzeichnungsintervall weniger als 1 Stunde beträgt.
Für weitere Informationen siehe Interval Trend Logs .
Beim Zähler-Trendlog handelt es sich um einen variablengesteuerten Trendlog mit zusätzlichen Funktionen, um die Verbrauchsrechnungen unabhängig von Zählerumstellungen oder Zählerwechseln ausführen zu können.
Für weitere Informationen siehe Meter Trend Logs .
Anhand eines erweiterten Trendlogs können Sie Datensätze von einem Trendlog übertragen. Ein erweiterter Trendlog kann mit einem Trendlog oder innerhalb einer Serie mit einem anderen erweiterten Trendlog verbunden werden. Nur ein erweiterter Trendlog kann mit einem Trendlog verbunden werden.
Für weitere Informationen siehe Extended Trend Logs .
Alle Trendlogs verwenden Ringspeicher. Wie viele Datensätze ein Trendlog speichern kann bevor alte Datensätze überschrieben werden, hängt von der Konfiguration des jeweiligen Trendlogs ab.
Für weitere Informationen siehe Log Record Storage .