earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Registros de tendencias

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value.

Registros de tendencias de intervalo

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Para obtener más información, consulte Registros de tendencias de intervalo .

Registros de tendencias ampliados

​You use an extended trend log to transfer records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log.

Para obtener más información, consulte Registros de tendencias ampliados .

Almacenamiento de entradas en el registro

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Para obtener más información, consulte Almacenamiento de entradas en el registro .

Función Contador

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Para obtener más información, consulte Función Contador .

  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Registros de tendencias de intervalo
  • Función Contador
  • Registros de tendencias ampliados
  • Almacenamiento de entradas en el registro
  • Cómo añadir manualmente un registro de tendencias a una lista de registro de tendencias