earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Journaux de tendance

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value.

Journaux de tendance d'intervalle

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Pour plus d'informations, voir Journaux de tendance d'intervalle .

Journaux de tendance étendus

​You use an extended trend log to transfer records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log.

Pour plus d'informations, voir Journaux de tendance étendus .

Stockage des enregistrements de journal

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Pour plus d'informations, voir Stockage des enregistrements journaux .

Fonction de compteur

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Pour plus d'informations, voir Fonction de compteur .

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Journaux de tendance d'intervalle
  • Fonction de compteur
  • Journaux de tendance étendus
  • Stockage des enregistrements journaux
  • Ajout manuel d'un enregistrement de journal de tendance à un journal de tendance