earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
3
Konzept

Konzept


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8
08.12.2015

WorkStation-Übersicht

arrow1_rotationIn WorkStation einloggen arrow1_rotationBenutzererlebnis arrow1_rotationBenutzerdefinition arrow1_rotationGrundfunktionen arrow1_rotationWerte bearbeiten arrow1_rotationWie Alarme funktionieren arrow1_rotationWie Ereignisse funktionieren arrow1_rotationWie Zeitpläne funktionieren arrow1_rotationWie Trendlogs funktionieren arrow1_rotationWie Grafiken funktionieren arrow1_rotationWie Dokumente funktionieren arrow1_rotationHilfe in WorkStation

WorkStation ist die Hauptschnittstelle Ihres Building Operation-Systems. Anhand von WorkStation können Sie alle täglichen Aufgaben in Building Operation erledigen.

In WorkStation einloggen

Sie können sich sicher in WorkStation einloggen um somit Zugriff auf die Funktionen in WorkStation zu erhalten. Sie können sich in WorkStation als Windows-Benutzer oder Building Operation-Benutzer einloggen. Ihr Systemadministrator legt die Benutzerart fest, mit der Sie sich einloggen.

Für weitere Informationen siehe In WorkStation oder WebStation einloggen .

Benutzererlebnis

Der Arbeitsbereich in Building Operation kann aufgrund verschiedener Einstellungen unterschiedlich aussehen. Ein typischer Arbeitsbereich in Building Operation enthält Fenster und Ansichten.

Für weitere Informationen siehe Benutzererlebnis .

Benutzerdefinition

In WorkStation können Sie Ihren Arbeitsbereich zum Teil anpassen. Es steht Ihnen frei, wo die Komponenten Ihres Arbeitsbereichs, wie z. B. Alarme, angezeigt werden.

Für weitere Informationen siehe Benutzerdefinition .

Grundfunktionen

Um die Objekte in Ansichten und Listen besser sehen zu können, stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, z. B. filtern, gruppieren und sortieren.

Für weitere Informationen siehe Grundfunktionen .

Werte bearbeiten

Mithilfe einer Grafik oder dem Eigenschaftsfenster können Sie Werte ändern und softwareübersteuern. Anhand des Überwachungsfensters in WorkStation können Sie einen Wert dynamisch überwachen.

Für weitere Informationen siehe Werte ändern .

Wie Alarme funktionieren

Über wichtige Ereignisse werden Sie per Alarm benachrichtigt, zum Beispiel wenn die Temperatur in einem Gebäude zu hoch oder zu niedrig ist, wenn ein Fenster offen steht oder etwas beschädigt ist (z. B. eine Lüftung). Der Systemadministrator richtet die Alarme ein und entscheidet an wen der Alarm gesendet wird.

Für weitere Informationen siehe How Alarms Work .

Wie Ereignisse funktionieren

Alle Systemereignisse, einschließlich Informationen und Umstände, werden im Ereignis-Log aufgezeichnet. Diese Ereignisaufzeichnungen können im Ereignisfenster oder in der Ereignisansicht angesehen werden.

Für weitere Informationen siehe How Events Work .

Wie Zeitpläne funktionieren

Anhand von Zeitplänen kann der Betrieb eines Teils des Gebäudeverwaltungssystems zeitlich geplant werden, z. B. eines Ventilators, einer Tür oder eines Sollwerts. Anhand eines Zeitplans kann der Betrieb einer Lüftung auf 8 bis 17 Uhr an Werktagen festgelegt werden.

Für weitere Informationen siehe Wie Zeitpläne funktionieren .

Wie Trendlogs funktionieren

Anhand von Trendlogs können Sie Werte aufzeichnen, z. B. einen Sensor. Ein Trendlog kann außerdem Verbrauchsdaten aufzeichnen, z.B. Energieverbrauch oder Wasserverbrauch.

Für weitere Informationen siehe Wie Trends funktionieren .

Wie Grafiken funktionieren

Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.

Für weitere Informationen siehe Wie Grafiken funktionieren .

Wie Dokumente funktionieren

Sie können Dokumente öffnen, die auf einem SmartStruxure-Server gespeichert sind. Benutzen Sie dazu das Standardprogramm, das dem Dateityp entspricht. Beispielsweise öffnet sich eine txt-Datei in Notepad und eine ppt-Datei in PowerPoint.

Für weitere Informationen siehe Wie Dokumente funktionieren .

Hilfe in WorkStation

Die Hilfe in WorkStation bietet Ihnen Informationen darüber, wie Sie mit Building Operation umgehen und das Programm besser verstehen.

Für weitere Informationen siehe Hilfe in WorkStation .

  • Work Interface Overview
  • In WorkStation oder WebStation einloggen
  • Benutzererlebnis
  • Benutzerdefinition
  • Grundfunktionen
  • Werte ändern
  • How Alarms Work
  • How Events Work
  • Wie Zeitpläne funktionieren
  • Wie Trends funktionieren
  • Wie Grafiken funktionieren
  • Wie Dokumente funktionieren
  • Hilfe in WorkStation
  • WorkStation starten
  • WorkStation beenden