Anhand von Zeitplänen kann der Betrieb eines Teils des Gebäudeverwaltungssystems zeitlich geplant werden, z. B. eines Ventilators, einer Tür oder eines Sollwerts. Anhand eines Zeitplans kann der Betrieb einer Lüftung auf 8 bis 17 Uhr an Werktagen festgelegt werden.
Zeitpläne können anhand von verschiedenen Ausnahmen überschrieben werden. Wenn Sie den Ventilator beispielsweise jeden letzten Freitag im Monat für Instandhaltungsarbeiten abschalten möchten, können Sie eine berechnete Ausnahme verwenden. Die Ausnahme wird dem Zeitplan hinzugefügt und schaltet den Ventilator jeden letzten Freitag im Monat ab.
Wenn Sie den Ventilator während der Sommerferien abschalten möchten, können Sie eine Kalenderausnahme verwenden. In diesem Fall verwenden Sie einen bereits erstellten Kalender, der die Sommerferien definiert. Dieser Kalender wird dem Zeitplan als Ausnahme hinzugefügt und die Lüftung wird für alle Tage der Sommerferien, wie in dem Kalender beschrieben, abgeschaltet.
Die allgemeine Ansicht des Zeitplan-Editors dient als Arbeitsbereich, in dem Sie einen Zeitplan planen und erstellen können. Anhand dieses Editors können Sie wöchentliche Zeitplanereignisse und Ausnahmeereignisse erstellen, verwalten und anzeigen.
Für weitere Informationen siehe Basic View of the Schedule Editor .
Der Zeitplan-Editor dient als Arbeitsbereich zur Planung und Erstellung von Zeitplänen. Anhand des Editors können Sie wöchentliche Zeitplanereignisse und Ausnahmeereignisse erstellen, verwalten und anzeigen.
Für weitere Informationen siehe Zeitplan-Editor in WebStation .
Ein Zeitplan verfügt über einen Farbkodex, damit Sie wöchentliche Ereignisse und Ausnahmeereignisse auf einen Blick identifizieren können. Dieser Farbkodex kann hilfreich sein, wenn Sie Ihren Zeitplan ändern oder versuchen Probleme zu lösen.
Für weitere Informationen siehe Schedule Colors in WorkStation .
Ein Zeitplan verfügt über einen Farbkodex, damit Sie wöchentliche Ereignisse und Ausnahmeereignisse auf einen Blick identifizieren können. Dieser Farbkodex kann hilfreich sein, wenn Sie Ihren Zeitplan ändern oder versuchen Probleme zu lösen.
Für weitere Informationen siehe Zeitplanfarben in WebStation .
Sie können einen Zeitplan Tag für Tag, Monat für Monat oder Jahr für Jahr anschauen.
Für weitere Informationen siehe Zeitplannavigation in WorkStation .
Sie können einen Zeitplan Tag für Tag, Monat für Monat oder Jahr für Jahr anschauen.
Für weitere Informationen siehe Werkzeugleiste Zeitplan-Arbeitsbereich .
Anhand von Zeitplanereignissen können Sie verschiedene Gerätetypen steuern, z. B. Beleuchtung, Lüftungen oder Türen.
Für weitere Informationen siehe Schedule Events .
Ein Kalender ist eine Liste von Daten. Der Kalender versorgt den Zeitplan mit den Daten, an denen die Ausnahmeereignisse vorkommen sollen. Um Zeit zu sparen, können Sie anstatt mehrere Ausnahmeereignisse in einen Zeitplan einzutragen, einen einzigen Kalender referenzieren.
Für weitere Informationen siehe Calendars in WorkStation .
Ein Kalender ist eine Liste von Daten. Der Kalender versorgt den Zeitplan mit den Daten, an denen die Ausnahmeereignisse vorkommen sollen. Um Zeit zu sparen, können Sie anstatt mehrere Ausnahmeereignisse in einen Zeitplan einzutragen, einen einzigen Kalender referenzieren.
Für weitere Informationen siehe Kalender in WebStation .
Sie können drei verschiedene Zeitplantypen erstellen: Digital-, Multistate- oder Analogzeitpläne. Einen Digitalzeitplan erstellen Sie dann, wenn der Zeitplan ein Gerät mit zwei Ausgangszuständen kontrollieren soll, z. B. Ein und Aus. Einen Multistate-Zeitplan erstellen Sie dann, wenn der Zeitplan ein Gerät mit Ausgangszuständen kontrollieren soll, die auf mehreren Zuständen basieren, z. B. niedrig, mittel oder hoch. Einen Analogzeitplan erstellen Sie dann, wenn der Zeitplan ein Gerät kontrolliert, dass den Ausgang in reellen Zahlen misst.
Für weitere Informationen siehe Schedule Types .
Xenta Zeitpläne und Xenta Central Zeitpläne können in WebStation bearbeitet werden. Sie können wöchentliche und Ausnahme-Ereignisse hinzufügen, bearbeiten und löschen. Sie können führende Xenta Central Zeitpläne zuweisen oder ihre Zuweisung entfernen. Die Xenta Zeitpläne und Xenta Central Zeitpläne müssen mit WorkStation erstellt werden.
Für weitere Informationen siehe Xenta Schedules in WebStation .