Our site will be unavailable from October 29-30 due to scheduled maintenance.
Thank you for your patience.
WorkStation é o seu principal interface para o seu EcoStruxure BMS. Usa WorkStation para executar todo o trabalho numa base diária no EcoStruxure BMS.
Inicia sessão em WorkStation para aceder de forma segura às funções do WorkStation. Pode iniciar sessão no WorkStation como um utilizador Windows ou como utilizador EcoStruxure Building Operation. O seu administrador de sistema decide com que tipo de utilizador você acede.
Para mais informações, consulte Log on to WorkStation or WebStation .
Enquanto proprietário, regista o seu EcoStruxure BMS para garantir que está informado/a sobre as notícias dos produtos mais recentes, ofertas relevantes e atualizações de sistema. Esta informação permite-lhe otimizar a manutenção e funcionalidade do seu sistema, proteger o valor do ativo e produzir um edifício mais saudável para melhores condições de conforto.
Para mais informações, consulte Registo do sistema .
A área de trabalho nas interfaces de utilizador EcoStruxure Building Operation pode variar dependendo de como está configurada. Uma típica área de trabalho de EcoStruxure Building Operation contém painéis e vistas.
Para mais informações, consulte Experiência de utilizador .
Em WorkStation pode personalizar a sua área de trabalho até um determinado ponto. Pode, por exemplo, decidir onde são apresentados componentes da área de trabalho, tais como os alarmes.
Para mais informações, consulte Personalização .
Para obter uma vista melhor dos objetos nas vistas e listas, pode usar várias funções, tais como filtragens, agrupamentos e ordenações.
Para mais informações, consulte Funções básicas .
Pode alterar e forçar valores usando um gráfico ou o painel de propriedades. Usando o painel de monitorização na WorkStation, pode monitorizar dinamicamente um valor.
Para mais informações, consulte Modificar valores .
É notificado por alarmes quando ocorrer algum evento importante. Por exemplo, se a temperatura for demasiado baixa ou alta num edifício, se uma janela estiver aberta ou se algo estiver avariado, tal como uma ventoinha. O administrador do sistema configura os alarmes e decide a quem o alarme é enviado.
Para mais informações, consulte Como funcionam os alarmes .
Todos os eventos de sistema, bem como as informações e circunstâncias, são registadas no registo de evento. Estes registos de evento podem ser vistos no painel de eventos ou na vista de evento.
Para mais informações, consulte How Events Work .
As agendas são usadas para agendar a operação de parte do sistema de gestão de edifício, tal como uma ventoinha, uma porta ou um ponto de ajuste. Usando uma agenda, uma ventoinha pode ser configurada para operar entre as 08:00 e as 17:00 de todos os dias úteis.
Para mais informações, consulte Como agendas funcionam .
Usa os registos de tendência para registar valores, tais como um sensor. Um registo de tendência também pode registar consumos, tal como o consumo energético ou de água.
Para mais informações, consulte Como funcionam os registos de tendências .
Usa gráficos para apresentar vistas gerais de edifícios, apresentar valores de sensores ou alterar pontos de ajuste. Um gráfico pode também conter ligações a gráficos de tendência, listas de registo de tendência, páginas de Internet ou vistas em WorkStation e WebStation.
Para mais informações, consulte Como os gráficos funcionam .
Pode abrir documentos armazenados num servidor EcoStruxure BMS usando o programa pré-definido associado ao tipo de ficheiro. Por exemplo, um ficheiro txt abre o Notepad e um ficheiro ppt abre o PowerPoint.
Para mais informações, consulte Como funcionam os documentos .
A Ajuda WorkStation fornece-lhe informações sobre como utilizar e compreender o EcoStruxure BMS.
Para mais informações, consulte Ajuda WorkStation .