As agendas são usadas para agendar a operação de parte do sistema de gestão de edifício, tal como uma ventoinha, uma porta ou um ponto de ajuste. Usando uma agenda, uma ventoinha pode ser configurada para operar entre as 08:00 e as 17:00 de todos os dias úteis.
Agendas podem ser substituídas por diferentes tipos de exceções. Por exemplo, se quiser desligar a ventoinha na última sexta-feira de cada mês, devido a manutenção, pode usar uma exceção calculada. A exceção é adicionada à agenda e desliga a ventoinha na última sexta-feira de cada mês.
Se desejar desligar a ventoinha durante as férias de verão, pode usar uma exceção de calendário. Neste caso, usa um calendário já criado que define as férias de verão. Este calendário é adicionado à agenda como uma exceção e a ventoinha será desligada durante todos os dias de férias de verão, definidos no calendário.
A vista básica do editor de agenda serve como uma área de trabalho para planear e conceber uma agenda. Usa este editor para criar, gerir e apresentar eventos semanais agendados e eventos excecionais.
Para mais informações, consulte Basic View of the Schedule Editor .
O editor de agenda serve como uma área de trabalho para planear e conceber uma agenda. Usa este editor para criar, gerir e apresentar eventos semanais agendados e eventos excecionais.
Para mais informações, consulte Editor de agenda em WebStation .
A agenda tem um código de cores para que possa identificar eventos semanais e eventos excecionais numa vista de olhos. Este código de cores pode ajudá-lo quando estiver a modificar a sua agenda ou a tentar resolver problemas.
Para mais informações, consulte Schedule Colors in WorkStation .
A agenda tem um código de cores para que possa identificar eventos semanais e eventos excecionais numa vista de olhos. Este código de cores pode ajudá-lo quando estiver a modificar a sua agenda ou a tentar resolver problemas.
Para mais informações, consulte Cores de agenda em WebStation .
Pode navegar numa agenda dia-a-dia, mês-a-mês ou ano-a-ano.
Para mais informações, consulte Navegação de agenda em WorkStation .
Pode navegar numa agenda dia-a-dia, mês-a-mês ou ano-a-ano.
Para mais informações, consulte Barra de ferramentas de área de trabalho de agenda .
Eventos agendados são usados para controlar diferentes tipos de dispositivos, por exemplo, iluminação, ventoinhas ou portas.
Para mais informações, consulte Schedule Events .
Um calendário é uma lista de datas. O calendário fornece datas à agenda sobre quanto devem ocorrer eventos excecionais. Para poupar tempo, pode referenciar um único calendário em vez de introduzir vários eventos excecionais numa agenda.
Para mais informações, consulte Calendars in WorkStation .
Um calendário é uma lista de datas. O calendário fornece datas à agenda sobre quanto devem ocorrer eventos excecionais. Para poupar tempo, pode referenciar um único calendário em vez de introduzir vários eventos excecionais numa agenda.
Para mais informações, consulte Calendários em WebStation .
Pode criar três tipos de agenda: digital, multi-estado ou analógica. Cria uma agenda digital se a agenda tiver de controlar um dispositivo com dois estados de saída, tais como Ligado e Desligado. Cria uma agenda multi-estado se a agenda tiver de controlar um dispositivo que tenha estados de saída baseados em estados múltiplos, tais como baixo, médio ou alto. Cria uma agenda analógica se a agenda controlar um dispositivo que meça a saída em números reais.
Para mais informações, consulte Schedule Types .
Agendas de tempo Xenta e agendas de tempo central Xenta podem ser editadas em WebStation Pode adicionar, editar e apagar eventos semanais ou excecionais. Pode atribuir ou anular a atribuição de agendas centrais Xenta principais. As agendas de tempo Xenta e agendas de tempo central Xenta devem ser criadas usando a WorkStation
Para mais informações, consulte Agendas Xenta em WebStation .