earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 时间表
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2018/7/22

添加日历例外事件

您可以将日历添加到时间表中,以针对日历中指定的所有日期设置例外事件。

显示更多
action_close

针对单个日期、日期范围、计算的日期或日历参考发生例外事件,而非时间表每周事件。

例如,您可以在三月为健身房的高强度健美操班创建例外事件,使通风口在三月每周三的 06:30 到 17:00 之间完全打开。 此例外事件比每周三的定期事件都更为重要。

计划例外事件时,您可以使用四种例外类型以灵活掌控计划。

日期例外事件

单个日期例外事件可以在单日发生,您还可以使用选项将事件设置为在多日发生。 选项(如 任意年 任一日 )可提供灵活性。 要将单个日期事件计划为在每年的 10 月 31 日发生,您可以选择下列单个日期选项:

  • 年:任意年

  • 月:十月

  • 日期:31

  • 星期几:任一日

日期范围例外事件

日期范围例外事件是持续一段时间的事件。 除了特定日期,您还可以选择 奇数、偶数 任意月 ,以及 任一日 最后一天 ,为日期范围提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为从每年三月的最后一天到四月的最后一天发生,请针对开始和结束日期选择下列选项:

开始日期
  • 开始年:任意年

  • 开始月:三月

  • 日期:最后一天

  • 星期几:任一日

结束日期
  • 年:任意年

  • 月:四月

  • 日期:最后一天

  • 星期几:任一日

计算的例外事件

计算的日期是重复的例外事件。 除了特定的月和周,您还可以选择 任意月 任意周 最后一周 ,为计算的日期提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为在每个月第一周的周一发生,请选择下列选项:

  • 月:任意月

  • 第几周:第一周

  • 星期几:周一

日历例外事件

日历参考可让您将例外事件应用到日历中指定的所有日期。 例如,要将例外事件计划为在日历的所有假期发生,您需要选择要参考的日历,然后计划会遵循日历中创建的假期。

添加日历例外事件
  1. 在 WebStation 的 系统树 窗格中,选择要添加日历例外事件的时间表。

  2. 点击 添加例外

  3. 如果例外事件应用于全天,则在 时间表事件属性 对话框中点击 全天

  4. 在时间表工作区工具栏上,输入值。

  5. 框中,输入例外事件的开始时间。

  6. 框中,输入例外事件的结束时间。

  7. 例外名称 框中,键入例外事件的名称。

  8. 例外优先级 框中,输入例外事件的优先级。

  9. 日期 下的 例外 类型 列表中,选择 日历

  10. 框中,输入日历。

  11. 点击 确定

  12. 点击 保存

注释:
  • 您无法为每个不同的日期指定不同的时间和值。日历中指定的所有日期都必须被指定相同的时间和值。

  • Webstation 中的例外事件
  • WebStation 中的日历
  • 时间表工作区
  • 时间表事件属性对话框 - 日历参考视图
  • 编辑日历例外事件
  • 添加日期到日历中