使用 时间表事件属性 对话框中的 日历参考视图 可参考日历以应用到时间表。
组成部分 |
描述 |
全天 |
Select to create an all day event. |
值 |
输入例外事件的值。 |
于 |
输入例外事件的开始时间。 |
至 |
输入例外事件的结束时间。 |
例外名称 |
Type a name for the event. |
例外优先级 |
Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority). |
事件类型 |
选择 日历 。 |
值 |
输入您要使用的日历。 |
打开日历 |
单击可打开所选日历以进行查看或编辑。 |