earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Visualización de marcadores en las series de un gráfico de tendencias

Puede mostrar series de registros de tendencias con marcadores en cada entrada del registro para facilitar la lectura.

Aviso

Esta función solo se aplica a las líneas y líneas finas.

Mostrar más
action_close

Los gráficos de tendencias son una forma para presentar gráficamente registros de tendencias. Un gráfico de tendencias puede contener uno o varios registros de tendencias, que se representan en un gráfico con líneas o barras.

También puede añadir y eliminar registros de tendencias de un gráfico de tendencias. Así será más fácil comparar los diferentes registros de tendencias, por ejemplo, el consumo energético comparado con la temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias en WorkStation
Figura: Gráfico de tendencias en WorkStation

Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation

El gráfico de tendencias contiene diversas herramientas que permiten moverse fácilmente por el gráfico. Puede desplazarse o usar los ajustes predefinidos para enfocar en el intervalo de tiempo que desee consultar.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation .

Navegación del gráfico de tendencias en WebStation

El gráfico de tendencias contiene diversas herramientas que permiten moverse fácilmente por el gráfico. Puede desplazarse o usar los ajustes predefinidos para enfocar en el intervalo de tiempo que desee consultar.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WebStation .

Series del gráfico de tendencias en WorkStation

Puede mostrar los registros de tendencias como serie de registro de tendencias en un gráfico de tendencias de distintas formas. Por ejemplo, puede cambiar el color y el grosor de la línea del registro de tendencias, o mostrar marcadores que indiquen el momento en el que se tomaron muestras del valor del registro de tendencias.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WorkStation .

Series del gráfico de tendencias en WebStation

Puede mostrar los registros de tendencias como serie de registro de tendencias en un gráfico de tendencias de distintas formas. Por ejemplo, puede cambiar el color y el grosor de la línea del registro de tendencias, o mostrar marcadores que indiquen el momento en el que se tomaron muestras del valor del registro de tendencias.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WebStation .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​Un gráfico de tendencias muestra las entradas de un registro de tendencias o un registro de tendencias ampliado como una serie.

Para obtener más información, consulte Gráficos de tendencias .

Para mostrar marcadores en las series de un registro de tendencias
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione el gráfico de tendencias.

  2. En la barra de herramientas del gráfico de tendencias, haga clic en el botón Configuración .

  3. Haga clic en la pestaña Series .

  4. Seleccione las series que desea mostrar con marcadores.

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. En la columna Mostrar marcadores, seleccione Verdadero .

  6. Haga clic en Aceptar .

La serie se presenta con marcadores.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias con una serie de un registro de tendencias con marcadores y dos sin marcadores
Figura: Gráfico de tendencias con una serie de un registro de tendencias con marcadores y dos sin marcadores
  • Series del gráfico de tendencias en WebStation
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Visualización de intervalos de tiempo específicos de un gráfico de tendencias en WebStation
  • Cambio del grosor de la línea de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del tipo de presentación de una serie del gráfico de tendencias
  • Cómo ver información múltiple sobre herramientas en un gráfico de tendencias
  • Cómo añadir una serie de gráficos de tendencias a un gráfico de tendencias en WebStation
  • Cómo eliminar series del gráfico de tendencias
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Series