earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log

Per facilitare la lettura, puoi mostrare le serie di Trend Log con i marcatori per ciascuna registrazione.

Avviso

Questa funzione si applica esclusivamente alle linee e alle linee tratteggiate.

Mostra di più
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Per maggior informazioni, consulta Trend Charts .

Per visualizzare i marcatori di una serie di Trend Log
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend.

  2. Sulla barra degli strumenti Grafico di Trend , fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni , seleziona la serie che desideri visualizzare con i marcatori.

  4. Nella casella Mostra i marcatori , seleziona True .

  5. Fai clic su OK .

  6. Fai clic su Salva .

La serie è ora presentata con i marcatori.

  • Serie di grafici del Trend in WebStation
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico di tendenza in WebStation
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Mostra tooltip per tutte le serie in un Grafico di trend
  • Aggiunta di una serie di grafici di tendenza a un grafico di tendenza in WebStation
  • Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione di un grafico del Trend
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Serie