earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22-07-2018

Configurar automaticamente a escala do eixo Y

Configura o gráfico de tendência para escalar automaticamente o eixo Y. O gráfico de tendência tem dois eixos Y, um à esquerda e outro à direita. Pode usar este procedimento para escalar ambos os eixos.

Mostrar mais
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Imagem: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Imagem: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Imagem: Grid lines, schematic

Para configurar automaticamente a escala do eixo Y
  1. Em WebStation, no painel árvore de sistema , selecione o gráfico de tendência que pretende configurar.

  2. Na barra de ferramentas do Gráfico de tendência , clique no botão Configurações

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Na caixa de diálogo Configurações , clique no separador Eixo esquerdo .

  4. Na caixa Auto escala eixo Y esquerdo , selecione Verdadeiro .

  5. Clique no separador Eixo direito .

  6. Na caixa Auto escala eixo Y direito , selecione Verdadeiro .

  7. Clique em OK .

  8. Clique em Guardar .

  • Eixos de gráfico de tendência em WebStation
  • Configurar o eixo X com um intervalo de tempo relativo
  • Configurar o eixo X com um intervalo de tempo absoluto
  • Mostrar linhas de grelha de gráfico de tendência
  • Configurar manualmente a escala do eixo Y
  • Guardar definições atuais de gráfico de tendência
  • Vista de gráfico de tendência
  • Caixa de diálogo de definições de gráfico de tendência – separador do eixo esquerdo