earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Eixos de gráfico de tendência em WebStation

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Imagem: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Imagem: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Imagem: Grid lines, schematic
  • Trend Charts
  • Como funcionam os gráficos de tendências
  • Como funcionam os registos de tendências
  • Trends Overview
  • Vista de gráfico de tendência
  • Trend Chart Toolbar
  • Caixa de diálogo de definições de gráfico de tendência – separador do eixo X
  • Configurar o eixo X com um intervalo de tempo relativo
  • Configurar o eixo X com um intervalo de tempo absoluto
  • Mostrar linhas de grelha de gráfico de tendência
  • Configurar manualmente a escala do eixo Y
  • Configurar automaticamente a escala do eixo Y