earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
10/09/2014
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Aggiunta di una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza

Puoi aggiungere una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza per confrontare i dati di tendenza dai diversi registri o variabili.

Mostra di più
action_close

I grafici del Trend sono un modo per rappresentare graficamente dei Trend Log. Un grafico del Trend può contenere uno o più Trend Log rappresentati nel grafico del Trend da linee o barre.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici di tendenza in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​Un grafico del Trend mostra le registrazioni di un Trend Log o un Trend Log esteso come serie.

Per maggior informazioni, consulta Trend Charts .

Per aggiungere una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura del sistema, seleziona il grafico di tendenza al quale desideri aggiungere una serie di registri tendenze.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Nel riquadro Struttura del sistema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul registro tendenze, punta il mouse su Apri grafico e seleziona Aggiungi a grafico già aperto .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Per salvare le modifiche al grafico di tendenza, fai clic sul pulsante Salva impostazioni correnti

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

La serie di registri tendenze è stata aggiunta al grafico di tendenza.

 
action_zoom_plus_stroke Il grafico di tendenza mostra due serie di registri tendenze
Figura: Il grafico di tendenza mostra due serie di registri tendenze
  • Serie di grafici del Trend in WebStation
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico del Trend
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log
  • Visualizzazione di tooltip multipli in un grafico di tendenza
  • Nascondere una serie in un grafico di tendenza
  • Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione Grafico del Trend
  • Context Menu
  • Menu contestuale – Sottomenu Apri grafico
  • Trend Chart Toolbar