earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
19/08/2017

Forzatura di un valore

Puoi forzare un valore quando vuoi sovrascrivere un valore, per esempio un valore da un dispositivo.

Mostra di più
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Per forzare un valore
  1. In WebStation, fai clic sul valore che desideri forzare.

  2. Nella riga dei valori, fai clic su Forza .

  3. Fai clic sul pulsante Applica

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Il valore forzato è indicato dal colore arancione.

  • Forced Values
  • Sblocco di un valore forzato