earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation, Project Configuration Server, WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8
17/03/2016

Forced Values

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

  • Panoramica di WorkStation
  • Panoramica di WebStation
  • Modifica valori
  • Finestra di dialogo Modifica valore
  • Configure Dialog Box – Configuration Tab
  • Configure Dialog Box – Operation Tab
  • Pulsanti Forza e Non forzare
  • Forzatura di un valore
  • Forzatura di un valore
  • Sblocco di un valore forzato
  • Sblocco di un valore forzato
  • Visualizzazione di un valore non forzato
  • Searching for Forced Values