earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.8, 1.9
20/10/2014

Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple

Use la vista Excepción de fecha simple del cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación para programar una excepción de fecha simple.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple
Figura: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple

Tabla: Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción de fecha simple

Componente

Descripción

Tipo de evento

Haga clic en Excepción para ver los tipos de excepciones.

Tipo de excepción

Seleccione Fecha sencilla para aplicar el tipo de excepción a la programación.

Todo el día

Seleccione Todo el día para un evento que se aplicará a todo el día.

Hora de inicio

Haga doble clic e introduzca una hora de inicio para el evento de excepción.

Hora de fin

Haga doble clic e introduzca una hora de fin para el evento de excepción.

Valor

Haga doble clic e introduzca un valor para el evento de excepción.

Nombre

Introduzca un nombre para el evento de excepción.

Prioridad

Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad).

Año

Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida.

Mes

Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes .

Día del mes

Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día y Último día como entradas válidas.

Día de la semana

Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada.

  • Eventos de excepción en WebStation
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Semanal
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción del intervalo de fechas
  • Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Excepción calculada
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Referencia de calendario