earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
20.08.2017

WebStation-Übersicht

WebStation ist eine internetbasierte Schnittstelle zu Ihrem Building Operation-System. Mit WebStation können Sie täglich in Building Operation arbeiten.

Grundfunktionen

WebStation besitzt viele Funktionen, die Ihnen dabei helfen effizient zu arbeiten. Sie können nach Objekten suchen, diese Organisieren und sich in der Online-Hilfe weitere Hilfe holen.

Für weitere Informationen siehe Grundfunktionen .

Wie Alarme funktionieren

Über wichtige Ereignisse werden Sie per Alarm benachrichtigt, zum Beispiel wenn die Temperatur in einem Gebäude zu hoch oder zu niedrig ist, wenn ein Fenster offen steht oder etwas beschädigt ist (z. B. eine Lüftung). Der Systemadministrator richtet die Alarme ein und entscheidet an wen der Alarm gesendet wird.

Für weitere Informationen siehe How Alarms Work .

Überwachungsfenster in WebStation 

Sie können Objekte in das Überwachungsfenster ziehen, um deren Live-Werte zu überwachen.

Für weitere Informationen siehe Überwachungsfenster in WebStation .

Wie Ereignisse funktionieren

Alle Systemereignisse, einschließlich Informationen und Umstände, werden im Ereignis-Log aufgezeichnet. Diese Ereignisaufzeichnungen können im Ereignisfenster oder in der Ereignisansicht angesehen werden.

Für weitere Informationen siehe How Events Work .

Wie Trendlogs funktionieren

Anhand von Trendlogs können Sie Werte aufzeichnen, z. B. einen Sensor. Ein Trendlog kann außerdem Verbrauchsdaten aufzeichnen, z.B. Energieverbrauch oder Wasserverbrauch.

Für weitere Informationen siehe Wie Trends funktionieren .

Wie Zeitpläne funktionieren

Anhand von Zeitplänen kann der Betrieb eines Teils des Gebäudeverwaltungssystems zeitlich geplant werden, z. B. eines Ventilators, einer Tür oder eines Sollwerts. Anhand eines Zeitplans kann der Betrieb einer Lüftung auf 8 bis 17 Uhr an Werktagen festgelegt werden.

Für weitere Informationen siehe Wie Zeitpläne funktionieren .

Wie Grafiken funktionieren

Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.

Für weitere Informationen siehe Wie Grafiken funktionieren .

Dokumente

Sie können Dokumente öffnen, die auf einem SmartStruxure-Server gespeichert sind. Benutzen Sie dazu das Standardprogramm, das dem Dateityp entspricht. Beispielsweise öffnet sich eine txt-Datei in Notepad und eine ppt-Datei in PowerPoint.

Für weitere Informationen siehe Wie Dokumente funktionieren .

Unterschiede zwischen WebStation und WorkStation

Es gibt einige Funktionsunterschiede zwischen WebStation und WorkStation.

Für weitere Informationen siehe WebStation and WorkStation Differences .

  • Überwachungsfenster in WebStation
  • How Alarms Work
  • How Events Work
  • Wie Trends funktionieren
  • Wie Zeitpläne funktionieren
  • Wie Grafiken funktionieren
  • Wie Dokumente funktionieren
  • WebStation and WorkStation Differences