earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Benutzererlebnis

arrow1_rotationArbeitsbereiche arrow1_rotationVerschiedene Layouts mit Fenstern arrow1_rotationWorkStation-Schnelltasten arrow1_rotationFenster

Der Arbeitsbereich in den EcoStruxure Building Operation-Benutzerschnittstellen kann aufgrund verschiedener Einstellungen unterschiedlich aussehen. Ein typischer Arbeitsbereich in EcoStruxure Building Operation enthält Fenster und Ansichten.

Arbeitsbereiche

Der Arbeitsbereich in WorkStation und WebStation ist der Bereich, in dem Sie alle Aufgaben bezüglich Ihrer Seite erledigen, einschließlich Alarme quittieren und Trendlogs anzeigen.

Für weitere Informationen siehe Arbeitsbereiche .

Verschiedene Layouts mit Fenstern

Ein Fenster ist ein separater Bereich innerhalb des Arbeitsbereichs. Anhand von Fenstern können Sie Befehle ausführen, das System navigieren oder Informationen anzeigen. Fenster können verschoben, ausgeblendet, geschlossen und neu positioniert werden.

Für weitere Informationen siehe Verschiedene Layouts mit Fenstern .

WorkStation-Schnelltasten

Zur Vereinfachung des täglichen Betriebs stehen Ihnen in WorkStation eine Reihe Schnelltasten zur Verfügung.

Für weitere Informationen siehe WorkStation-Schnelltasten .

Fenster

Sie können zwischen den verfügbaren offenen Fenstern im Arbeitsbereich navigieren. Die Fenster, die Sie anhand des Menüs Fenster auswählen können, werden im Arbeitsbereich anhand von Registerkarten dargestellt.

Für weitere Informationen siehe Menü Fenster .

  • WorkStation-Übersicht
  • Arbeitsbereiche
  • Verschiedene Layouts mit Fenstern
  • WorkStation-Schnelltasten
  • Menü Fenster