earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance

You change the line weight of a trend chart series to make it easier to differentiate the series.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Courbes de tendance .

Pour modifier l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez configurer.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans la boîte de dialogue Réglages , sélectionnez la série dont vous souhaitez modifier l'épaisseur de ligne.

  4. Dans la boîte de dialogue Poids , saisissez une épaisseur de ligne ou cliquez sur (+) ou (-) pour augmenter ou réduire l'épaisseur de la série.

  5. Cliquez sur OK .

  6. Cliquez sur Enregistrer .

L'épaisseur de ligne de la série est maintenant modifiée.

  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Affichage de laps de temps spécifiques d'une courbe de tendance dans WebStation
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
  • Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
  • Afficher les info-bulles pour toutes les séries d'une courbe de tendance
  • Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance dans WebStation
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance
  • Boîte de dialogue Paramètres de courbe de tendance – Onglet Séries