Altera a sequência de ordenação dos estados de alarme para apresentar alarmes no painel de alarmes ou uma vista de alarme na ordem que escolher.
Para que as alterações sejam gravadas, deve ter permissões para alterar a sequência de ordenação do estado de alarme.
Se tiver permissão para alterar a sequência de ordenação do estado de alarme, a alteração afeta todos os utilizadores e todas as vistas de alarme no sistema.
Em WorkStation, clique com o botão direito no painel de alarmes ou numa vista de alarme.
Aponte para Definições de vista de alarme e depois clique em Sequência de ordenação do estado de alarme .
Na caixa de diálogo Sequência de ordenação de estado de alarme , selecione o estado que pretende reposicionar.
Clique nas setas para cima ou para baixo para alterar a ordenação.
Repita a operação para repor outros estados.
Clique em OK .
Se tiver permissões para alterar a sequência de ordenação do estado de alarme, a alterações são gravadas para todos os utilizadores e todas as vistas de alarme no sistema. Se não tiver permissões para alterar a sequência de ordenação do estado de alarme, a alteração é temporária.