earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Navegação de gráfico de tendência em WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pode fazer zoom in ou out no eixo X, no eixo Y, ou em ambos os eixos, ou fazer zoom in numa área específica do gráfico de tendência. Usa a função de zoom para caber para ajustar automaticamente o eixo X e o eixo Y do gráfico de tendência de acordo com a amplitude da série apresentada.

  • Como funcionam os gráficos de tendências
  • Como funcionam os registos de tendências
  • Vista de gráfico de tendência
  • Barra de ferramentas de gráfico de tendência em WebStation
  • Fazer zoom in numa área do gráfico de tendência
  • Fazer zoom in e out de um gráfico de tendência
  • Zoom para caber