earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Tendências
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22-07-2018

Zoom para caber

Usa a função zoom para caber para alterar o tamanho dos registos de tendência, para que caibam na janela do browser.

Mostrar mais
action_close

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pode fazer zoom in ou out no eixo X, no eixo Y, ou em ambos os eixos, ou fazer zoom in numa área específica do gráfico de tendência. Usa a função de zoom para caber para ajustar automaticamente o eixo X e o eixo Y do gráfico de tendência de acordo com a amplitude da série apresentada.

Para fazer zoom para caber
  1. Em WebStation, no painel árvore de sistema , selecione o gráfico de tendência.

  2. Clique no botão Zoom para caber

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Navegação de gráfico de tendência em WebStation
  • Fazer zoom in numa área do gráfico de tendência
  • Fazer zoom in e out de um gráfico de tendência
  • Guardar definições atuais de gráfico de tendência
  • Vista de gráfico de tendência