earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
19.02.2020
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

In WorkStation als ein EcoStruxure Building Operation-Benutzer einloggen

Sie können sich sicher in WorkStation einloggen um somit Zugriff auf die Funktionen in EcoStruxure BMS zu erhalten.

Hinweis

​​Vergewissern Sie sich, dass Ihre WorkStation-Lizenz gültig und verfügbar ist. Sie benötigen eine gültige Lizenz, um sich in WorkStation einzuloggen.

Mehr zeigen
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Log on to WorkStation

You log on to WorkStation with your current Windows credentials, as another Windows user, or as an EcoStruxure Building Operation user. Your system administrator decides which type of user you log on as. ​

To log on to WorkStation using an EcoStruxure Building Operation account, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

To log on to WorkStation using a Windows account, you need to know the EcoStruxure BMS server.

The account information for both the EcoStruxure Building Operation account and the Windows account is provided by the system administrator.

Hinweis

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Für weitere Informationen siehe EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Remember me on this computer

For a faster log on in Workstation, use the Remember me feature to automatically fill in your user name, password, domain and server. Both Building Operation users and Windows users can use the Remember me feature.

Add a display name of the server address

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Log on to WebStation

To log on to WebStation, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

The account information for your account is provided by the system administrator.

In WorkStation als ein EcoStruxure Building Operation-Benutzer einloggen
  1. Geben Sie im Feld Benutzername EcoStruxure Building Operation-Benutzernamen ein.

  2. Geben Sie im Feld Passwort das Passwort ein

  3. Geben Sie unter Domain einen Domain-Namen ein. Wenn Sie keinen Domain-Namen eingeben, werden Sie automatisch in die lokale Domain eingeloggt.

  4. Wählen Sie die Hypertext-Transfer-Protokolloption des Servers um mit dem EcoStruxure BMS-Server zu kommunizieren.

  5. Geben Sie im Feld Server einen EcoStruxure BMS-Servernamen oder eine IP-Adresse ein.

    Hinweis

    Sie können zudem im Scroll-Down-Menü einen Server-Hostnamen aus der Liste auswählen. Wenn Sie mit der Eingabe des Hostnamens oder der IP-Nummer des Servers beginnen, werden Ihnen Vorschläge aus der gespeicherten Liste angezeigt.

    Hinweis

    Wenn Sie sich bei einem neuen Server anmelden, wird dessen IP-Adresse zur Serverliste hinzugefügt. Sie können einen Anzeigenamen der Serveradresse hinzufügen, um ds Auffinden Ihres Servers in der Liste zu vereinfachen.

  6. Wählen Sie Benutzer merken (auf diesem Computer) , damit WorkStation sich Ihre Einstellungen merkt.

  7. Klicken Sie auf Anmelden .

  8. Sie können das System jetzt oder später registrieren.

    • Klicken sie auf Jetzt registrieren , um Ihr System zu registrieren. Für weitere Informationen siehe Systemregistrierung .

    • Klicken Sie auf Später registrieren , um die Registrierung zu überspringen und zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

  9. Wenn das Fenster Standard-Arbeitsbereich auswählen angezeigt wird, klicken Sie auf den Arbeitsbereich, den Sie als Standard voreinstellen möchten.

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • In WorkStation mit Ihrem Windows-Benutzerkonto einloggen
  • In WorkStation als anderer Windows-Benutzer anmelden
  • Anmeldedaten speichern
  • Arbeitsbereiche
  • Voreingestellten Arbeitsbereich auswählen
  • Arbeitsbereich wechseln
  • Aus WorkStation ausloggen
  • WorkStation beenden
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window
  • Systemregistrierung
  • Online-Registrierung
  • Registrierung eines Online-Systems
  • Offline-Registrierung
  • Registrierung eines Offline-Systems