earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Voreingestellten Arbeitsbereich auswählen

Sie können den Arbeitsbereich auswählen, den Sie verwenden möchten, wenn Sie sich in WorkStation zum ersten Mal einloggen.

Mehr zeigen
action_close

Der Arbeitsbereich in WorkStation und WebStation ist der Bereich, in dem Sie alle Aufgaben bezüglich Ihrer Seite erledigen, einschließlich Alarme quittieren und Trendlogs anzeigen.

Der Arbeitsbereich besteht aus verschiedenen Komponenten, z. B. aus Fenstern, Listen und Ansichten. Diese Komponenten können auf verschiedene Weise konfiguriert werden. Sie können Komponenten ausblenden oder anzeigen und Ihren eigenen Arbeitsbereich erstellen und speichern. Sie können für die Benutzergruppe, der Ihr Benutzerkonto angehört, auch das Layout des Arbeitsbereiches auf das Standardlayout zurücksetzen.

WebStation verwendet Cookies, die Ihren Arbeitsbereich speichern, wenn Sie sich ausloggen. Wenn Sie sich wieder einloggen wird der Arbeitsbereich genauso angezeigt wie das letzte Mal, als Sie eingeloggt waren. Sollten Sie Ihren Internetbrowser löschen, werden Sie wieder in den Standard-Arbeitsbereich eingeloggt.

Einige Objekte sind auf bestimmte Ansichten in WorkStation und WebStation beschränkt:

  • Alarme

  • Dokumente

  • Grafiken (TGML)

  • Ereignisse

  • Trenddiagramme

  • Trendlog-Listen

  • Zeitpläne

  • Kalender

  • Überwachung

Wenn Sie ein Objekt öffnen, das über keine bestimmte Ansicht verfügt, wird das Dialogfeld Eigenschaften für dieses Objekt angezeigt.

Fenster

Anhand von Paneelen können Sie Arbeitsbereiche erstellen, die zwei oder mehr Komponenten in EcoStruxure Building Operation-Software, z. B. Grafiken, Trenddiagramme, Trendlisten und Alarmansichten, anzeigen.

Für weitere Informationen siehe Fenster .

Favorisierte Seiten

Sie können Seiten, die Sie häufig besuchen, als favorisierte Seiten hinzufügen. Hierdurch kann man einfacher auf diese favorisierten Seiten zugreifen.

Für weitere Informationen siehe Favorisierte Seiten .

Externe Inhalte

Externe Inhalte, wie Webseiten, können aus Sicherheitsgründen nicht in WebStation geöffnet werden.

Voreingestellten Arbeitsbereich auswählen
  • Klicken Sie in WorkStation im Dialogfeld Standard-Arbeitsbereich auswählen auf den Arbeitsbereich, den Sie als Ihren Standard-Arbeitsbereich verwenden möchten.

Der ausgewählte Arbeitsbereich wird als Standard-Arbeitsbereich geöffnet, wenn Sie sich das nächste Mal in WorkStation einloggen.

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • In WorkStation als ein EcoStruxure Building Operation-Benutzer einloggen
  • Anmeldedaten speichern
  • Arbeitsbereiche
  • Arbeitsbereich wechseln
  • Aus WorkStation ausloggen
  • WorkStation beenden
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window