earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
3
规格

规格


产品: WebReports
功能: 报告
产品版本: 1.8
2016/11/28
请点击查看尚未翻译的更新版本

报表服务器

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke 报告服务器
图: 报告服务器

简介

报表服务器是企业服务器的附加项目,它可实现高级报表功能。报表服务器利用从 StruxureWare 楼宇管理系统收集的数据来帮助实现可视化性能,确保我们的客户最大化地利用他们的能源。

特点

SmartStruxure 解决方案可收集大量的数据。为确保各站点尽可能高效地运行,将数据转化为信息十分重要。

健全、意义非凡

StruxureWare 楼宇管理系统报表服务器可处理大量的数据并生成有意义的报表来帮助分析和优化各个安装。报表服务器提供了多种内置报表,可满足大部分安装的标准报表需要。其他报表均可在施耐德电气 SmartStruxure 解决方案社区网站。

报表服务器软件安装在基于 Microsoft Windows 的计算机上。报表服务器可与企业服务器安装在同一台计算机上。用户通过 WorkStation 和 WebStation 或者名为 WebReports 的仅限报表的用户界面来访问报表服务器。WebReports 专为仅对报表感兴趣的用户设计。该 web 界面还可用于行政事务。

开放式架构

报表服务器构建于 Microsoft SQL 服务器之上。一旦从企业服务器上复制了数据,便会利用现成的 Microsoft 技术的全部潜能生成报表。可使用诸如 Microsoft Report Builder 或 Visual Studio 之类的标准工具来设计,以确保经济、特点丰富的解决方案。

导入和导出报表

报表或报表组可从施耐德电气网站下载,或从现有安装中导出。当安装的报表要求相似时,此功能显著节省了编程时间。这对于安装者提供增值服务也是个机会。

报表时间安排

为帮助追踪机构的绩效,管理员可创建追踪重复事件的报表,并以常见格式比如 PDF、Microsoft Word 或 Excel 等将结果存储在服务器上。

Web 访问使访问更轻松

使用报表解决方案的一种方式就是用户访问已经生成的定期报表。还有一种可提供更多行使权力的更好方式就是使用专门的 WebReports web 界面。WebReports 允许管理员管理定期报表和报表包。在 WebReports 中,以及通过 WorkStation 和 WebStation 中的集成功能,用户可查看报表、以各种常见格式保存报表并创建仪表板报表。

预定义的自动生成报表

可创建报表来提示用户在生成之前先输入。这使得系统在针对什么进行报表方面十分灵活,但是有时很方便去预先配置问题的答案。当用户打开仪表板报表时,它们可立即运行。

自定义标识

图片管理功能使系统管理员能够轻松地上传新标识或图片到系统。这确保所有报表均被进行适当的品牌标识来用于各个站点。还可利用报表编辑器进行进一步的自定义。

轻松创建自定义报表

内置报表满足大部分安装的报表要求。标准 RDL(报表定义语言)工具,比如 Microsoft 的报表生成器,可用于修改内置报表或创建新报表。数据库本身包含各报表的含义文档,以便能够更轻松地创建新报表或在现有样板上构建。

能源对象标识

能源对象标识为楼宇管理者查看和描述能源用量提供更精细的粒度。此标识通过企业服务器启用。

当配置站点和仪表对象时,可加上使能源数据在自定义能源报表中分类的标签。多个标签的指定允许按面积和用量追踪能源消耗。系统为用户提供拥有用户定义的标签的能力,以及以下预定义标签:

  • 封闭区

  • 开放区

  • 公共区

  • 租用区

  • 制热

  • 制冷

  • 照明

  • 水加热

  • 通风

工厂提供的报表

下列工厂提供的报表是安装包的一部分:

  • 活动(按服务器报表)

  • 活动(按用户报表)

  • 报警量(按分类报表)

  • 报警量(按类型报表)

  • 报警(按服务器报表)

  • 当前报警报表

  • 大部分活动报警报表

  • 系统错误(按服务器报表)

  • 顶级活动报表

  • 顶级报警报表

  • 顶级系统错误报表

  • 趋势日志对比报表

  • 用户登录报表

  • 用户和组报表

能源报表包报表

下列报表可在 StruxureWare 楼宇管理系统能源报表包中找到:

  • 能源监测日程表消耗报表提供显示一天或选定的多天的能源用量的交互式报表。

  • 能源监测消耗明细表显示采用分户计量的能源消耗明细

  • 能源监测消耗报表显示对照指定目标值的能源消耗

规格

硬件要求
处理器
最低要求:双核,2.00 GHz
  
建议:4 核,3.00 GHz 或以上
内存
最低要求:4 GB
  
建议:8GB 或以上
硬盘空间
最低要求:20 GB
驱动器
如果您的 StruxureWare 楼宇管理系统的副本采用光盘形式交付,则需要 DVD 驱动器。
如需进一步了解安装 SQL Server 2012 的硬件要求,请见
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105)
如需进一步了解安装 SQL Server 2012 的硬件要求,请见
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html
软件设备
操作系统
Microsoft Windows 7(32 位),英文版
  
Microsoft Windows 7(64 位),英文版
  
Microsoft Windows 8.1(32 位),英文版
  
Microsoft Windows 8.1(64 位),英文版
  
Microsoft Windows 10(64 位),英文版
  
Microsoft Windows Server 2008 R2(64 位),英文版
  
Microsoft Windows Server 2012(64 位),英文版
  
Microsoft Windows Server 2012 R2(64 位),英文版
支持下列 Microsoft Windows 7 版本:Professional 版本的英文版。
支持以下 Microsoft Windows 8.1 版本:Pro 和 Enterprise 英文版。
支持以下 Microsoft Windows 10 版本:Pro 和 Enterprise 英文版。
支持以下 Microsoft Windows Server 2008 R2 版本:Standard、Web、Enterprise、Datacenter 和 Itanium 的英文版。
支持以下 Microsoft Windows Server 2012 版本:Standard 的英文版。
支持以下 Microsoft Windows Server 2012 R2 版本:Datacenter 和 Standard 的英文版。
SQL 版本
Microsoft SQL Server 2008 R2(64 位)SP2 或 SP3,英文版
  
Microsoft SQL Server 2012(64 位)*,英文版
* 如果使用 Windows Server 2012 R2 操作系统,则需要 Microsoft SQL Server 2012 SP1、SP2 或 SP3
支持以下 Microsoft SQL Server 2008 R2 和 Microsoft SQL Server 2012 版本:Standard 和 Express with Advanced Services 的英文版。
必要的补充软件
Microsoft .NET Framework 4.5 或 4.6
如需进一步了解安装 SQL Server 2008 R2 的软件要求,请见
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105)
如需进一步了解安装 SQL Server 2012 的软件要求,请见
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html
Web 浏览器支持 WebReports
Microsoft Internet Explorer 9(32 位)
  
Microsoft Internet Explorer 11
  
Mozilla Firefox
  
Google Chrome
物料号
无报表服务器的部件号。购买 StruxureWare 楼宇管理系统企业服务器即提供报表服务器许可证。
 
action_zoom_plus_stroke 报告样本
图: 报告样本