El adaptador Bluetooth de eCommission le permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Conecta el adaptador Bluetooth en el SmartX Sensor correspondiente para conectarse al controlador. El adaptador se comunica con el controlador SmartX IP sobre el bus del sensor utilizando un dable RS-485.
Para obtener más información, consulte Connecting SmartX Sensors to an MP Series Controller
.
Aviso
|
DAÑOS EN SMARTX SENSOR U OTRO DISPOSITIVO
No seguir estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
|
Para obtener más información, consulte Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Conectividad del adaptador Bluetooth de eCommission
BLE en el controlador de la serie RP
Puede usar el BLE (Bluetooth de baja energía) para conectarse a los controladores SmartX IP de las series RP y MP. El BLE le ofrece la posibilidad de poner en servicio los controladores SmartX IP antes de que haya una infraestructura de red IP configurada y también mejora los tiempos de puesta en servicio in situ y la productividad. Con el controlador de la serie RP, se conecta usando su BLE integradoo adaptador de BLE y el SmartX Sensor. En el controlador de la serie MP, se conecta con el adaptador BLE de la aplicación móvil eCommission SmartX Controller a través del bus del sensor del controlador.
Para obtener más información, consulte BLE en el controlador de la serie RP
.
Conectarse a un controlador con el adaptador Bluetooth de eCommission
El adaptador Bluetooth le permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Para conectarse a un dispositivo a través del adaptador Bluetooth, debe tener conectado un SmartX Sensor en el controlador.
Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador Bluetooth
.
Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission
Cambia el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission para mejorar la seguridad. El PIN del adaptador Bluetooth está diseñado para que, por defecto, sea 333666 y habría que cambiarlo a un código más seguro antes de realizar la puesta en marcha del dispositivo.
Para obtener más información, consulte Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission
.
Funcionalidad del LED del adaptador Bluetooth de eCommission
La luz LED del adaptador Bluetooth de eCommission muestra diferentes secuencias para indicar varias funciones.
Para obtener más información, consulte Funcionalidad del LED del Bluetooth
.