earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2024/9/10
请点击查看尚未翻译的更新版本

执行蓝牙适配器的出厂重置

您可在蓝牙适配器上执行出厂重置以擦除当前 PIN。

显示更多
action_close

SpaceLogic 蓝牙适配器可让您建立指向 MP 和 RP 控制器的蓝牙连接。将 SpaceLogic 蓝牙适配器插入相应的 SpaceLogic 传感器以连接至控制器。适配器通过传感器总线使用 RS-485 电缆与BACnet/IP 控制器通信。 有关更多信息,请参阅 Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller .

通知

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

有关更多信息,请参阅 Commission Mobile Application Overview .

 
action_zoom_plus_stroke SpaceLogic 蓝牙适配器连接性
图: SpaceLogic 蓝牙适配器连接性

RP 控制器板载 BLE

您可以使用低功耗蓝牙 (BLE) 连接到 RP 和 MP 控制器。BLE 使能您能够在配置 IP 网络基础设施之前调试 BACnet/IP 控制器,并改善现场调试时间和生产率。使用 RP 控制器时,您可以使用其板载 BLE 或 BLE 适配器和 SpaceLogic 传感器进行连接。在 MP 控制器中,您可以使用 Commission 移动应用程序 BLE 适配器通过控制器的传感器总线进行连接。

有关更多信息,请参阅 RP 控制器板载 BLE .

使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器

SpaceLogic 蓝牙适配器允许您建立与 SpaceLogic 和 EasyLogic 控制器型号的蓝牙连接。要通过 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至设备,必须用线缆将 SpaceLogic 传感器连接至控制器。

有关更多信息,请参阅 使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器 .

更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码

您可更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 以实现最佳安全实践。SpaceLogic 蓝牙适配器 PIN 设计为 333666 的默认代码并应当更改至安全代码,然后再执行设备调试。

有关更多信息,请参阅 更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码 .

更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件

您可更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件以改善适配器性能。

有关更多信息,请参阅 更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件 .

执行 SpaceLogic 蓝牙适配器的出厂重置

您可在 SpaceLogic 蓝牙适配器上执行出厂重置以擦除当前 PIN。

有关更多信息,请参阅 执行蓝牙适配器的出厂重置 .

SpaceLogic 蓝牙适配器 LED 功能

SpaceLogic 蓝牙适配器 LED 灯显示不同的序列以指示各种功能。

有关更多信息,请参阅 蓝牙 LED 功能 .

在蓝牙适配器上执行出厂重置
  1. 将蓝牙适配器连接至 SpaceLogic 传感器。

  2. 按住 LED 按钮 25 秒。

Bluetooth Adapter 已经重置成其出厂设置。PIN 已经重置为 333666。您的移动设备或 Windows 10 笔记本电脑将需要重新连接至蓝牙适配器并且在连接至适配器之前您将需要输入出厂 PIN。

  • SpaceLogic 蓝牙适配器