earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation, WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
03/02/2020
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Come funzionano i documenti

Puoi aprire i documenti salvati su un server EcoStruxure BMS utilizzando il programma predefinito associato al tipo di file. Per esempio, un file txt si apre in Blocco Note e un file ppt si apre in PowerPoint.

Puoi modificare i documenti e poi salvarli in Workstation. Non puoi modificare e salvare i documenti usando WebStation.

Avviso

Quando ti disconnetti o vieni disconnesso automaticamente, tutte le modifiche non salvate nel documento non vengono salvate. Assicurati di salvare con frequenza le modifiche nei documenti aperti.

  • Panoramica di WorkStation
  • Panoramica di WebStation
  • Apertura di un documento
  • Apertura di un documento