earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
03/07/2019

Panoramica di WebStation

WebStation è la tua interfaccia web per EcoStruxure BMS. Puoi utilizzare WebStation per svolgere quotidianamente tutto il lavoro su EcoStruxure BMS.

Funzioni di base

WebStation presenta molte funzioni che possono aiutarti a lavorare in maniera efficiente. Puoi effettuare ricerche e organizzare oggetti, e ottenere aiuto utilizzando l'Aiuto online.

Per maggior informazioni, consulta Funzioni di base .

Come funzionano gli allarmi

Gli allarmi ti avvisano quando si verifica un evento importante. Per esempio, se la temperatura è troppo bassa o troppo alta all'interno dell'edificio, se una finestra è aperta o se si è verificato un guasto, per esempio a una ventola. L'amministratore di sistema imposta gli allarmi e decide a chi vengono inviati.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano gli allarmi .

Riquadro Osserva in WebStation 

Puoi trascinare oggetti nel riquadro Osserva per monitorare i loro valori in tempo reale.

Per maggior informazioni, consulta Riquadro Osserva in WebStation .

Come funzionano gli eventi

Tutti gli eventi di sistema, insieme alle relative informazioni e circostanze, vengono registrati nel registro Eventi. Queste registrazioni evento possono essere visualizzate nel riquadro Eventi o nella Visualizzazione evento.

Per maggior informazioni, consulta How Events Work .

Come funzionano i Trend Log

Puoi utilizzare i Trend Log per registrare valori, come un sensore. Un Trend Log può anche registrare i consumi, come il consumo di energia elettrica o dell'acqua.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i Trend Log .

Come funzionano i programmi orari

I programmi orari sono utilizzati per programmare il funzionamento di parte del sistema di gestione dell'edificio, come una ventola, una porta o un setpoint. Con un programma orario è possibile impostare una ventola affinché funzioni dalle 8:00 alle 17:00 ogni giorno lavorativo.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i programmi orari .

Come funziona la grafica

Puoi utilizzare la grafica per visualizzare panoramiche dell'edificio, mostrare valori dai sensori, o modificare i valori impostati. La grafica può anche contenere collegamenti a grafici del Trend, elenchi di Trend Log, siti Internet, o visualizzazioni in WorkStation e WebStation.

Per maggior informazioni, consulta Come funziona la grafica .

Documenti

Puoi aprire i documenti salvati su un server EcoStruxure BMS utilizzando il programma predefinito associato al tipo di file. Per esempio, un file txt si apre in Blocco Note e un file ppt si apre in PowerPoint.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i documenti .

Differenze tra WebStation e WorkStation

Ci sono una serie di differenze di funzionalità tra WebStation e WorkStation.

Per maggior informazioni, consulta Differenze tra WebStation e WorkStation .

Dashboard

I dashboard servono ad ottenere una panoramica grafica dei valori e registri nel proprio sistema.

Per maggior informazioni, consulta Come funzionano i dashboard .

  • Work Interface Overview
  • Riquadro Osserva in WebStation
  • Come funzionano gli allarmi
  • How Events Work
  • Come funzionano i Trend Log
  • Come funzionano i programmi orari
  • Come funziona la grafica
  • Come funzionano i documenti
  • Come funzionano i dashboard
  • Differenze tra WebStation e WorkStation