L'interface utilisateur EcoStruxure Building Operation WebStation, basée sur les technologies Web, est conçue pour à la gestion quotidienne dans une solution EcoStruxure Building Operation. Le support WebStation est directement intégré au serveur EcoStruxure. Il vous permet d'accéder facilement à votre logiciel, où que vous soyez.
WebStation fournit une interface utilisateur riche et réactive permettant d'accéder aux serveurs EcoStruxure Building Operation par le biais de navigateurs web sur des ordinateurs PC et Mac, ainsi que des tablettes et smartphones Android et iOS. Les utilisateurs peuvent afficher et gérer les tableaux de bord, les diaporamas, les graphiques, les alarmes, les horaires, les journaux de tendances et les comptes utilisateur.
La fonctionnalité Tableau de bord permet aux utilisateurs de créer leurs propres pages afin d'obtenir un aperçu des performances réelles des bâtiments grâce à des composants de visualisation de données faciles à utiliser et à interpréter. La surveillance de la consommation énergétique de base, les statistiques d'alarme et les synthèses environnementales sont présentées de façon claire sur n'importe quel dispositif.
Le logiciel EcoStruxure Building Operation dispose de tout un ensemble de composants intégrés permettant de visualiser tant des données en direct qu'historiques, notamment des widgets interactifs pour les statistiques relatives aux alarmes et aux événements afin de faciliter la gestion des alarmes.. Des composants de tableau de bord personnalisés peuvent être développés grâce aux capacités graphiques pour les clients ayant des exigences particulières.
With the support for semantic modelling using Brick Schema in EcoStruxure Building Operation, WorkStation and WebStation provide users with enhanced contextual information. Using Brick Schema, users can easily see where alarms originate from, what areas are affected and where to find root causes. The system can be navigated, searched, and filtered using understandable information about locations, equipment, point types and their relationships. WorkStation and WebStation also provide automatically generated alarm views, trend charts and schedule views for the modelled entities. For example, when selecting a floor in a building, the system automatically provides an alarm view filtered for alarms that originate from sources that are related to that floor.
Pour les affichages publics, le diaporama peut automatiquement basculer d'un tableau de bord à un autre pour permettre aux occupants des bâtiments d'obtenir des informations à jour.
Une solution EcoStruxure Building Operation exige un compte par utilisateur. L’accès se fait par l’intermédiaire d’un compte géré par la base de données EcoStruxure Building Operation ou d’un compte Windows Active Directory. Les politiques informatiques en matière de format, d’ancienneté et d’unicité des mots de passe sont prises en charge et appliquées. Des droits d'accès peuvent être assignés selon un calendrier et/ou en fonction de l'adresse IP d'un client.
WebStation permet de reconfigurer très facilement les fonctionnalités des solutions de salle connectée grâce à la licence complémentaire de zonage en option. Les vues graphiques ou tabulaires permettent de modifier rapidement la façon dont le CVC, les stores et l'éclairage sont synchronisés au sein des contrôleurs de salle ou entre les différents contrôleurs de salle et ce, depuis n'importe quel navigateur Web.
Le logiciel adapte la langue affichée, le système de mesure et le format de date/heure aux paramètres de configuration du système d’exploitation. La langue et le système de mesure peuvent facilement être modifiés depuis WebStation. Des versions localisées de WebStation sont fournies sous forme de packs linguistiques faciles à installer et à déployer. Plus de 40 préréglages de données et formats horaires sont pris en charge. Les administrateurs peuvent configurer des paramètres de localisation par défaut. Les utilisateurs n'auront ainsi pas besoin de modifier les paramètres régionaux.
La flexibilité du logiciel permet à chacun de personnaliser l'environnement d'exploitation selon ses préférences. Dans l'interface principale, appelée Workspace, les utilisateurs peuvent sélectionner à volonté une variété de composants tels que des menus personnalisés, des alarmes, des graphiques et des éditeurs. Le terminal WebStation supporte les fonctionnalités de Workspace et de volets configurables en standard ; il adapte automatiquement la disposition en fonction du dispositif utilisé.
La fonction de recherche permet aux utilisateurs de localiser rapidement une information et de naviguer rapidement au sein du système. Le résultat est présenté sous forme de liste de liens dynamiques correspondants à la recherche. Le logiciel présente l'état ou la valeur en cours des éléments trouvés. L'utilisateur peut accéder à un élément directement à partir de la liste de résultats.
Il est important de traiter rapidement les alarmes. Grâce à WebStation, les alarmes sont présentées sous une forme simple et accessible, afin de garantir qu'aucune alarme ne sera ignorée. Les alarmes peuvent être codées par couleur, groupées et filtrées pour faciliter le traitement. Le terminal WebStation permet à un centre de distribution ou à un gestionnaire d'assigner des alarmes à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Les utilisateurs ne reçoivent que les alarmes leur étant associées et peuvent décider d'accepter ou de refuser de les traiter.
Les paramètres des filtres et leur disposition peuvent être modifiés et enregistrés comme Favoris dans la Vue alarme et la Vue événement. Les filtres rapides permettent de filtrer instantanément les vues. Plusieurs alarmes peuvent être traitées en lot pour une gestion plus efficace.
Les alarmes peuvent nécessiter des traitements spécifiques en fonction de leur importance. Il peut être imposé à l'utilisateur de saisir un texte ou de sélectionner un texte standard à partir d'une liste de choix, afin d'expliquer ou de commenter la résolution du problème. Le terminal WebStation peut également présenter à l'utilisateur une liste d'instructions à suivre, ou une vue détaillant la nature du problème en contexte. Les actions de l'utilisateur sont systématiquement enregistrées dans l'historique des actions.
Au sein d'EcoStruxure Building Operation, les graphiques peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des installations ou des utilisateurs. Les graphiques sont stockés localement dans les serveurs EcoStruxure et sont accessibles aux utilisateurs autorisés quel que soit l’endroit où ils se connectent.
Le logiciel EcoStruxure Building Operation utilise des graphiques de type SVG (scalable vector graphic), autorisant des zooms sans perte de définition. Une fois créés, les graphiques sont exploitables directement sur tout type d'écran, quelles que soient leur taille et leur résolution. Les graphiques SVG sont très compacts et peuvent être stockés et présentés directement à partir du serveur d'automatisation SpaceLogic.
En général, le rafraichissement dynamique n'est appliqué qu'aux valeurs affichées. Au sein de l'environnement ultra-dynamique d'EcoStruxure Building Operation, tous les éléments graphiques peuvent refléter les changements en temps réel.
Il est important d'enregistrer plus que la simple activité. Toutes les actions enregistrées par le logiciel sont horodatées, et incluent le nom de l'opérateur et la valeur qui a été changée.
Le logiciel enregistre les données de multiples façons ; les données sont enregistrées à intervalle régulier (tous les jours, heures, minutes) ou lorsqu'une valeur change et dépasse un seuil configurable. Les données enregistrées sont présentées sous forme de tableaux ou de courbes, permettant d'identifier rapidement les tendances et d'affiner les diagnostics et optimisations. De multiples séries de données peuvent être superposées sur un même graphique, facilitant les comparaisons.
La couleur, l'épaisseur et l'apparence de chaque courbe peuvent être ajustées. Les valeurs tout-ou-rien sont automatiquement présentées sous forme de créneaux, et ne nécessitent aucun ajustement d'échelle. Des calculs complémentaires peuvent être appliqués aux données enregistrées lors de l'affichage, tels que moyenne, mini, maxi et déviation. Pour améliorer la lisibilité, l'utilisateur peut appliquer un zoom sur une portion particulière du graphique. Un graphique de tendances peut avoir deux échelles différentes sur le même graphique afin de montrer comment différentes données sont liées.
Les données de tendances peuvent être exportées et téléchargées au format Excel.
Les WebStations reposent sur des technologies Web standards et aucune configuration particulière n'est nécessaire côté client ou côté serveur. Ces technologies ne sont pas liées à une plateforme spécifique et la plupart des navigateurs Web sont directement supportés. Les postes clients ne nécessitent aucun logiciel spécifique à Schneider Electric, ni aucun plug-in de navigateur. Ils sont entretenus sur les ordinateurs clients.
Communication between clients and the EcoStruxure BMS servers can be encrypted using Transport Layer Security (TLS) . The servers are delivered with a default self-signed certificate. Commercial Certification Authority (CA) server certificates are supported to lower the risk of malicious information technology attacks. Use of encrypted communication can be enforced for both WorkStation and WebStation access.
L'efficacité énergétique est optimale lorsque les équipements ne fonctionnent que lorsqu'ils sont nécessaires. Les horaires permettent de définir les plages de fonctionnement au travers d'une interface graphique intuitive. Les périodes sont simplement ajustées à l'aide de quelques clics de souris. L'Editeur d'Horaires offre une grande flexibilité et permet de spécifier des périodes type récurrentes (tous les lundis, chaque troisième mardi, ou tous les premiers janvier) ou un nombre illimité d'exceptions assorties de niveaux de priorité. Les horaires ne se limitent pas à de simples ordres de marche ou d'arrêt mais permettent de définir des valeurs de consigne analogiques. Il est par exemple possible de définir des niveaux d'éclairage en fonction de périodes horaire, sans avoir à écrire un programme spécifique.
WebStation fournit également une vue combinée de plusieurs programmes robuste, ce qui permet de modifier facilement de nombreux programmes en une seule opération.
WebStation offre un moyen intégré, rapide et simple d'afficher le contenu de la programmation par blocs fonctionnels, permettant aux utilisateurs d'obtenir une vue plus détaillée de la logique du programme, incluant une visualisation en direct des entrées, des sorties et d'autres valeurs.
Server side | |
Consultez les fiches de spécifications des serveurs SpaceLogic AS-P, SpaceLogic AS-B, Edge Server, Enterprise Server et Enterprise Central. | |
Client-side hardware | |
Display
|
Minimum: 320x568 pixel resolution
|
Recommended: 1,024x768 pixel resolution, portrait and landscape mode
|
|
Other devices
|
A pointing device such as a mouse or touchscreen.
|
Client-side software | |
Web browser support | |
Minimum web browser versions required
|
Google Chrome 61 and later
|
Mozilla Firefox 60 and later
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 and later
|
|
Safari 11.1 and later
|
|
Recommended web browser versions
|
Google Chrome 71 and later
|
Mozilla Firefox 64 and later
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 and later
|
|
Safari 11.4 and later
|
|
Communication (to EcoStruxure BMS servers) | |
HTTP
|
Non-binary, port configurable, default 80
|
HTTPS
|
Encrypted supporting TLS 1.3, port configurable, default 443
|
Part numbers | |
Building Operation Client-1, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 1 concurrent user
|
SXWSWCLIENT0001
|
Building Operation Client-1 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 1 concurrent user.
|
SXWSWCLIENTL001
|
Building Operation Client-5, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 5 concurrent users
|
SXWSWCLIENT0005
|
Building Operation Client-5 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 5 concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL005
|
Building Operation Client-10, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 10 concurrent users
|
SXWSWCLIENT0010
|
Building Operation Client-10 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 10 concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL010
|
Building Operation Client-25, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 25 concurrent users
|
SXWSWCLIENT0025
|
Building Operation Client-25 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 25 concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL025
|
Building Operation Client-UNL, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For unlimited concurrent users
|
SXWSWCLIENT0999
|
Building Operation Client-UNL for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For unlimited concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL999
|
Add-on options | |
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWDASH00001
|
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one Enterprise Server for Linux or one Enterprise Central for Linux
|
SXWSWDASHL0001
|
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one automation server
|
SXWSWDASHX0001
|
Building Operation Zoning option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWESSDZR001
|
Building Operation Zoning option
|
|
For one Enterprise Server for Linux
|
SXWSWESSDZRL01
|
Building Operation Zoning option
|
|
For one automation server or Edge Server
|
SXWSWASSDZR001
|