Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica, Registro
Versión del producto: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
19/02/2020

Inicio de sesión en WorkStation usando su cuenta de usuario de Windows

El inicio de sesión en WorkStation garantiza el acceso seguro a las funciones de EcoStruxure BMS.

Aviso

Compruebe que tiene una licencia vigente de WorkStation. Necesita una licencia vigente para iniciar sesión en WorkStation.

Mostrar más
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Log on to WorkStation

You log on to WorkStation with your current Windows credentials, as another Windows user, or as an EcoStruxure Building Operation user. Your system administrator decides which type of user you log on as. ​

To log on to WorkStation using an EcoStruxure Building Operation account, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

To log on to WorkStation using a Windows account, you need to know the EcoStruxure BMS server.

The account information for both the EcoStruxure Building Operation account and the Windows account is provided by the system administrator.

Aviso

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Remember me on this computer

For a faster log on in Workstation, use the Remember me feature to automatically fill in your user name, password, domain and server. Both Building Operation users and Windows users can use the Remember me feature.

Add a display name of the server address

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Log on to WebStation

To log on to WebStation, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

The account information for your account is provided by the system administrator.

Inicio de sesión en WorkStation usando su cuenta de usuario de Windows
  1. Seleccione una opción de protocolo de transferencia de hipertexto del Servidor para la comunicación con el servidor EcoStruxure BMS.

  2. En el cuadro Servidor introduzca un nombre de servidor EcoStruxure BMS o una dirección IP.

    Aviso

    También puede, en el menú desplegable, escoger un nombre de host de la lista. Al empezar a escribir el nombre del host o el número IP del servidor, se le ofrecerán sugerencias de la lista guardada.

    Aviso

    Al iniciar sesión en un servidor nuevo, se añade su dirección IP a la lista de servidores. Puede añadir un nombre para mostrar de la dirección de servidor para que sea más fácil encontrarlo en la lista.

  3. Seleccione iniciar sesión como para iniciar sesión con la cuenta de usuario de Windows que utilizó para iniciar sesión en el ordenador.

  4. Seleccione Recuérdame (en este equipo) para que WorkStation recuerde sus preferencias.

  5. Haga clic en Inicio de sesión .

  6. Puede registrar el sistema ahora o más tarde:

    • Haga clic en Registrarse ahora para registrar su sistema. Para obtener más información, consulte Registro del sistema .

    • Haga clic en Registrar luego para saltarse el registro y hacerlo en otro momento.

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Inicio de sesión en WorkStation como otro usuario de Windows
  • Inicio de sesión en WorkStation como usuario de EcoStruxure Building Operation
  • Cómo guardar detalles de inicio de sesión
  • Entornos de trabajo
  • Selección de un entorno de trabajo predeterminado
  • Cambio entre los entornos de trabajo
  • Cierre de sesión en WorkStation
  • Cómo salir de WorkStation
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window
  • Registro del sistema
  • Registro online
  • Registrar un sistema online
  • Registro sin conexión
  • Registrar un sistema sin conexión